SCATEC-2 Box: Verpackungsförderung ganz ohne Lücken

Thursday, 5. July 2012

Der SCATEC-2 Box von Baumer detektiert Einzelverpackungen auch bei lückenloser Produktförderung.

Durchsatzsteigerung und Kostenreduktion in der Verpackungsindustrie: Mit dem SCATEC-2 Box eine neue Ausführung des weltweit erfolgreichsten Exemplarzählers SCATEC speziell für die Verpackungsindustrie. Mit diesem neuen Modell wird die Effizienz bei der Verpackungsförderung spürbar erhöht.

Bei herkömmlichen Lösungen werden für die Detektion ausreichende Lücken zwischen den einzelnen Verpackungen benötigt. Bei einem Wechsel der Verpackung, z.B. von einem weißen auf ein farbiges Design, kann ausserdem eine Nachjustierung des Sensors notwendig sein. Beim Einsatz des SCATEC-2 Box ist dieser zusätzliche Aufwand überflüssig. Der SCATEC funktioniert präzise bei lückenlosem und auch unregelmäßigem Transport der Verpackungen. Er detektiert zuverlässig alle Verpackungen, völlig unabhängig von Farbe und Oberfläche der Produkte. Durch diese Eigenschaften ist es dem Kunden möglich, den Prozess zu beschleunigen, den Durchsatz zu erhöhen und dadurch Zeit und Kosten einzusparen. Auch höchste Geschwindigkeiten stellen den SCATEC-2 Box dank seiner er sehr schnellen Ansprechzeit von weniger als 400 µs vor keinerlei Probleme. Eingesetzt wird er etwa zur Triggerung eines Codelese- oder Kennzeichnungssystems.

Komplettiert werden die Vorteile durch die einfache Installation des SCATEC ganz im Sinne von „Plug & Play“ und die einzigartige Supportmöglichkeit durch die ScaDiag Diagnosesoftware von Baumer. Mit ScaDiag können bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess während der laufenden Produktion Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet. Dadurch ist es möglich, dem Kunden anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen, ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss.

Mehr Informationen zum SCATEC hier

facebooktwitterlinkedin