Press information

SCATEC permet de réaliser des économies et accroît l'efficacité : Baumer présente le n°1 de la détection parfaite des bords

En exposant la gamme SCATEC au salon drupa 2012, Baumer met en avant ses compétences d'application dans l'industrie graphique et présente dans le même temps les compteurs d'exemplaires les plus compacts et les plus vendus au monde.

Qu'il s'agisse de comptages d'exemplaires en flux en nappe, sur un transport à pinces ou un déposeur à mouvement croisé ou de la détection de bords d'emballage, les modèles SCATEC de Baumer représentent le portefeuille de détecteurs de bords le plus large du marché. Le SCATEC détecte avec fiabilité chaque produit de pression et ce indépendamment de la couleur, de la surface ou de l'épaisseur du produit. Il offre également des résultats exacts, même en cas de flux en nappe irrégulier ou défaillant, et garantit un processus de production efficace. L'installation est simple et se fait donc en peu de temps.

Le SCATEC fonctionne sans contact grâce à son principe de fonctionnement optique. Ainsi, le modèle le plus sensible de la gamme SCATEC détecte des bords à partir de 0,1 mm, ce qui permet également de détecter et de compter des feuilles volantes de manière fiable.

ScaDiag permet, en cas d'événement imprévu lors du processus de production, l'enregistrement de données pendant le déroulement de la production. Ces données sont transmises à l'assistance technique de Baumer. Nous sommes ainsi à même d'aider le client de manière fiable et rapide sur la base des actuelles données de processus sans avoir à interrompre le processus.

Baumer au salon drupa : Hall/Stand : 09/E69

Plus d'informations ici

 

Number of letters (including spaces): approx. 0
Text and photo as download at: http://www.baumer.com/press3548/
This photo is released for publication with this picture.

Press contact

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Phone +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Baumer Group

The Baumer Group is a leading international manufacturer of sensors and system solutions for factory and process automation. In 2011 the innovative family-owned company employs about 2,500 people worldwide in 36 locations and 18 countries. The long lasting success is built on high customer focus as well as the innovative and diversified product range of the product segments Sensor Solutions, Motion Control, Vision Technologies, Process Instrumentation, and Gluing Systems. For further information please refer to www.baumer.com.

3.05.2012
Baumer Group