Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Eine Blockage kann zu mechanischen Schäden und ungeplanten Produktionsausfällen führen. Der Grenzstandsensor CleverLevel LFFS erkennt Blockagen zuverlässig und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Eine Verstopfung kann dazu führen, dass der Förderer nicht anläuft oder während des Betriebs stehen bleibt. Mit dem CleverLevel LFFS mit Schiebeverbindung kann die Messspitze genau ausgerichtet werden, um eine mögliche Blockade frühzeitig zu erkennen und Gegenmassnahmen einzuleiten.
Eine Überfüllung kann das Silo beschädigen und dazu führen, dass Elevatoren und Förderer verstopfen. Dies führt zu Produktionsstopps und teuren Wartungsarbeiten. Von oben montiert mit einer speziellen Kabelhalterung und ATEX-Zulassung ist die LBFS-Hängevariante die sichere Wahl und einfach zu installieren für jede Hochalmanwendung.
Die zuverlässige Erkennung verhindert die Vermischung verschiedener Chargen und trägt damit zur Lebensmittelsicherheit bei. Der Grenzstandsensor CleverLevel detektiert zuverlässig "leer", auch wenn Medien an der Sensorspitze kleben bleiben.
Brückenbildung ist ein häufiges Problem bei der Entleerung von Silos. Durch den Einsatz eines zusätzlichen CleverLevels oberhalb der Leermeldeposition kann dies zuverlässig erkannt werden.
Die kontinuierliche Messung der noch verfügbaren Menge in einer Big-Bag-Entladestation gibt der Produktionsplanung mehr Sicherheit und vermeidet ungeplante Änderungen während der Produktion. Der Dehnungssensor DST20 kann einfach auf die bestehende Konstruktion geschraubt werden, um die verfügbare Granulatmenge zu ermitteln.
Für den automatischen Sackwechsel kann ein zuverlässiges Leersackhandlingsystem eingesetzt werden. Die kompakte, minimalinvasive Bauweise des CleverLevel hilft dabei, den Sack ganz am Ende der Entleerungsleitung richtig zu platzieren und so das Risiko von Restmengen zu reduzieren.
Eine blockierte Kette oder Förderschnecke kann zu langen Anlagenstillständen führen. Um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen, kann der CleverLevel PL20H mit seinem kompakten Hygienedesign flexibel an der Störungsquelle installiert werden, um mögliche Blockaden zu erkennen oder zu verhindern.
Die vollständige Dosierung jedes Materials ist für die Produktqualität entscheidend. Der CleverLevel im Auslauf der Förderschnecke erkennt, wann alle Feststoffe gefördert wurden und sorgt so für eine gleichbleibende Qualität des Mischprodukts.
Die Messung des Kopfdrucks ist „die halbe Miete“ für die Prozesssicherheit und die Vermeidung von Anlagenstillständen. Der Drucksensor PP20H mit seiner Zweikanal-Signalisierung ist der ideale Sensor für diese Anwendung.
Beim Entleeren und Befüllen von Tanks kann unerwünschter Schaum dazu führen, dass die Pumpen trocken laufen oder die Tanks überlaufen. Der Grenzstandsensor CleverLevel erkennt alle Arten von Schaum und kann dies verhindern.
Um die Genauigkeit bei der hydrostatischen Füllstandsmessung in druckbeaufschlagten Tanks zu erhöhen, sollte diese mit präzisen Drucksensoren realisiert werden, die unabhängig von der Prozesstemperatur messen. Unsere hygienischen Drucksensoren kombinieren hohe Genauigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit.
Um die Genauigkeit bei der hydrostatischen Füllstandsmessung in druckbeaufschlagten Tanks zu erhöhen, sollte diese mit präzisen Drucksensoren realisiert werden, die unabhängig von der Prozesstemperatur messen. Unsere hygienischen Drucksensoren kombinieren hohe Genauigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit.
Zur Einhaltung der Lebensmittelsicherheit, der Qualität oder der Viskosität ist eine genaue Temperaturmessung entscheidend. Der Temperatursensor CombiTemp TFRH mit seinem hellen Touchscreen-Display DFON alarmiert den Bediener durch einen Farbwechsel, sobald die Temperatur ausserhalb der Spezifikation liegt.
Zur Einhaltung der Lebensmittelsicherheit, der Qualität oder der Viskosität ist eine genaue Temperaturmessung entscheidend. Der Temperatursensor CombiTemp TFRH mit seinem hellen Touchscreen-Display DFON alarmiert den Bediener durch einen Farbwechsel, sobald die Temperatur ausserhalb der Spezifikation liegt.
Die Sicherstellung, dass ein Tank vollständig entleert ist, hilft Rohstoff-, Abwasser- und Reinigungskosten zu sparen. Der Grenzstandsensor CleverLevel PL20H kann dank automatischer Parametrierung jede Art von Medium automatisch erkennen und blendet auch Schaum und Anhaftungen aus.
Bei der Entleerung mobiler aseptischer Tanks können Gasblasen in viskosen Medien auftreten, die die Leererkennung stören, was oft zu Restmengen im Tank führt. Der Analysesensor PAD20 erkennt die Menge der Gasblasen und stellt den idealen Schaltpunkt für den Wechsel von einem Tank zum anderen ein, um minimale Verluste zu gewährleisten.
Reduzierte Reinigungszeit und verbesserte Lebensmittelsicherheit
Vermeiden von Toträumen mit BHC - Baumer Hygienic Connection, um die hygienischen Bedingungen zu verbessern und eine höhere Reinigungsfähigkeit zu erreichen.
Zunehmende Produktvarianten, sowie kurzfristige Bedarfsänderungen sind aktuelle Herausforderungen bei industriellen und hygienischen Anwendungen. Dies erfordert Flexibilität bei der Steuerung von Anlagen. Entscheidend ist dabei die Anpassungsfähigkeit von Sensoren bei Anwendungen wie der zuverlässigen Messung von Grenzständen. Wie Sie auch Prozesse mit häufigen Medienwechseln oder Anhaftungen effizient steuern und sogar eine Differenzierung der Medien umsetzen können, zeigen wir Ihnen am Beispiel der Grenzstanderfassung.
Das Live-Webinar hat bereits stattgefunden, sichern Sie sich aber jetzt noch die Aufzeichnung.
Sensoren, die auf Basis der Frequenzhubtechnologie entwickelt wurden, können sämtliche Medien zuverlässig erfassen – feste, flüssige und anhaftende. Erfahren Sie mehr über diese Technologie.
Wie CleverLevel Füllstandsschalter mit verschiebbarem Anschluss in Ihrer Anlage richtig montiert werden und was beachtet werden sollte, erfahren Sie hier.
Daten sind die wichtigste Grundlage zur Prozess- und Produktoptimierung. Dank digitaler IO-Link-Schnittstelle können wertvolle Zusatzdaten zugänglich gemacht werden. Erfahren Sie mehr darüber wie IO-Link Ihnen in der Prozessautomation helfen kann Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.