Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.
IO-Link est une technologie IO normalisée dans le monde entier selon IEC 61131-9. Elle permet une communication numérique bidirectionnelle point à point, indépendante du fabricant. Pour ce faire, les capteurs sont reliés au maître IO-Link par des câbles enfichables normalisés à 3 fils. IO-Link est disponible pour différentes technologies de capteurs et peut également être intégré dans de petits capteurs miniatures.
Avec IO-Link Master, qui regroupe plusieurs capteurs, le raccordement au contrôleur s'effectue via le système de bus de terrain correspondant. De plus, une connexion du maître basée sur Ethernet (avec OPC UA) permet une communication directe entre le capteur et les systèmes informatiques. La longueur maximale du câble entre le capteur et le maître est de 20 m. Cependant, il est possible de réaliser des connexions beaucoup plus longues entre le capteur et le contrôleur en connectant un maître de terrain à un système de bus de terrain. Cela vous donne un maximum de flexibilité dans la solution de raccordement.
Le paramétrage simple lors de changements de format ou de recettes en cours de production permet une grande flexibilité et une utilisation maximale de la machine.
Les données sont la base la plus importante pour l'optimisation des processus et des produits. Avec l'aide d'IO-Link, des données supplémentaires sont accessibles :
Chaque port du maître IO-Link peut être utilisé soit en mode SIO (mode d'entrée/sortie standard) soit en mode IO-Link et ainsi traiter les informations de tous les détecteurs. En mode SIO, le détecteur fonctionne comme son homologue conventionnel. Les valeurs de mesure et les états de commutation sont transmis au régulateur par des sorties numériques ou analogiques. En mode IO-Link, la sortie numérique du détecteur est utilisée comme interface série bidirectionnelle pour l'échange d'informations de mesure et de diagnostic. Dans ce mode, le détecteur peut également être reconfiguré avec des paramètres.
En standard, 2 octets de données process sont disponibles par cycle. L'utilisateur peut également sélectionner des paquets de données plus grands (types de trames). Il est ainsi possible de transmettre des données process de plus grande taille, jusqu'à 32 octets, avec un temps de cycle plus lent.
Some sensors feature one or more dual channels for transmission of additional input and output signals in parallel to the IO-Link channel. This enables implementation of different control concepts.
Brochure – La numérisation commence avec le détecteur – Utilisez simplement des données supplémentaires via IO-Link