Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Des jurys composés de spécialistes internationaux ont décerné à Baumer des prix nationaux et internationaux pour l’innovation, le design et la qualité.
Le capteur de pression hygiénique PP20H a été élu par les lecteurs de la revue spécialisée Elektronik en troisième place du concours "Produits de l'année 2019" dans la catégorie " Capteurs technologiques". Le capteur de pression PP20H avec cellule de mesure en silicium résistant à la condensation, dans un boîtier en acier inoxydable IP69K, répond aux exigences des applications hygiéniques exigeantes.
The CleverLevel PL20 point level sensor from Baumer wins its next trophy. In the vote for Product of the Year, readers of the trade journal Computer & Automation voted the proven process sensor into second place in the sensor category.
With its minimalist and robust design the 360° process visualization Baumer KingCrown has won this year’s Red Dot Award in the Product Design category. The stainless steel electrical connection in combination with the visual status display is distinguished, among other things, by its maximum robustness and long-term tightness according to the Baumer proTect+ tightness concept.
With the help of innovative solutions such as the PAD20, Baumer supports customers in making production processes more efficient and optimizing the use of resources. The PAD20 analysis sensor for the detection of air and gas bubbles is the answer to a decades-old problem in the dairy industry that enables to save resources and expand production capacities.
Quite a start into the new year: Already in November, the automated coordinate alignment between cobot and vision sensor via SmartGrid convinced the readers of the inspect magazine and won the inspect award in the category Vision.
The automated coordinate alignment of the robot-compatible VeriSens XF/XC900 vision sensors from Baumer convinced the expert jury of the inspect award 2021. Out of nine finalist products in the online voting, the sensors were awarded first place in the category Vision.
Un jury composé d’experts du secteur alimentaire a récompensé le capteur de pression PP20H lors du Process Expo à Chicago et lui a décerné le prix de l’Innovation Showcase pour le secteur des produits laitiers. Le capteur de pression, avec sa cellule de mesure au silicium résistante à la condensation, son excellente précision sur toute la plage de températures ainsi que son interface IO-Link se sont illustrés parmi 17 finalistes.