Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Linearisierung und Teach – ein unschlagbares Team für einfache und präzise Messungen
Linearisierung und Teach
12.01.2016
Ein unschlagbares Team für einfache und präzise Messungen
Linearisierung und Teach – ein unschlagbares Team für einfache und präzise Messungen
Die neuen Distanz messenden Induktivsensoren IR08, IR12 und IR18 aus der Baumer AlphaProx-Familie bieten dank linearisierten Kennlinien und minimaler Serienstreuung eine einfache und günstige Auswertung der Messergebnisse ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Aufwändige Referenzmessungen gehören ebenfalls der Vergangenheit an.
Ein innovatives und einfaches 1-Punkt-Teachverfahren ermöglicht es, die Sensoren quasi per Knopfdruck schnell und einfach auf eine spezielle Applikation ein- oder umzustellen. Der Sensor wird nur noch an einer bestimmten Position eingelernt. Das Ausgangssignal verläuft vom Teachpunkt aus linear mit der vorgegeben Steilheit. Dies ermöglicht den Einbau des Sensors auch dort, wo das Teachen eines zweiten Punktes aufgrund der Dynamik in der Applikation nicht möglich ist. Ein Beispiel hierfür ist die Messung der Durchbiegung einer Welle. Einbautoleranzen werden direkt im Sensor eliminiert, dies garantiert reproduzierbare Messungen und reduziert die Kosten bei der Montage.
Die Steilheit der Kennlinie kann über einen einfach zu bedienenden 2-Punkt-Teach individuell an verschiedene Applikationen angepasst werden. Die Sensoren nehmen am minimalen und maximalen Abstand einen genau definierten Wert an, dazwischen ist das Ausgangssignal linear. Für Applikationen, bei denen man an bestimmten Punkten der Kennlinie neben dem analogen Signal ein Schaltsignal erzeugen will, um beispielsweise einen kritischen Bereich anzuzeigen, bietet Baumer auch AlphaProx-Varianten mit zusätzlichem digitalem Ausgang. Diese Kombination von zwei Ausgängen in einem Sensor ermöglicht den Einbau auch dort, wo kein Platz für zwei separate Sensoren ist und spart zudem noch Kosten.
Pressedownload
Linearisierung und Teach – ein unschlagbares Team für einfache und präzise Messungen