Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Los sensores de ultrasonidos de Baumer se pueden instalar en cualquier posición de forma flexible. Sin embargo, durante el montaje debe asegurarse de que ningún material pueda depositarse sobre el transductor. Las gotas de agua y las incrustaciones en el transductor de sonido pueden comprometer su funcionamiento.
Distancias mínimas de montaje
Para evitar que los sensores se influyan entre sí, se deben respetar las distancias mínimas específicas entre los sensores en función del tipo de sensor:
Modo multiplex o modo de sincronización
Las distancias mínimas no siempre se pueden mantener en una aplicación. Aquí se utilizan sensores con modo de sincronización. En estos tipos de sensores, los ciclos de transmisión de los sensores individuales se sincronizan para reducir las distancias mínimas.
Modo de sincronización
En el modo de sincronización, los pines de control de todos los sensores están conectados entre sí en u rango limitado. De esta forma, se activa la medición simultánea de todos los sensores. Se ignoran las señales de interferencia que llegan al sensor posteriormente debido a la mayor distancia de detección. Se pueden conmutar hasta ocho sensores de forma sincronizada a través de los pines de control.
Modo multiplex
En modo multiplex, los pines de control de ambos sensores están conectados entre sí para que las mediciones no se realicen simultáneamente. Mientras el primer sensor mide, se activa el segundo sensor. Tras completar la primera medición, el segundo sensor puede enviar y recibir sus señales. Se puede interconectar un máximo de dos sensores. El modo multiplex aumenta el tiempo de respuesta del sensor al doble del valor indicado.
Nota: En el caso de sensores con modo de sincronización o modo multiplex, el pin de control no debe permanecer abierto. Si la función no está en uso, el pin debe estar conectado al siguiente potencial para garantizar el tiempo de respuesta estándar:
Sincronización: conectar el pin de control a la tensión de alimentación (+Vs)
Multiplex: conectar el pin de control a tierra (GND)
Ayuda de ajuste
Un led indica la intensidad de la señal recibida y el estado de la etapa de salida. Se aplica lo siguiente:
Led encendido Objeto detectado de forma fiable, reserva de señal superior al 50 %, la salida está activa.
Led no encendido Sin detección de objetos, la salida no está activa.
Led intermitente No se garantiza una detección fiable, la salida permanece activa.
Función de programación
Los sensores de ultrasonidos con función «Teach-in» se diferencian de los tipos convencionales en su maniobrabilidad simplificada y versátil con solo presionar una tecla. Los tiempos en los que el usuario debía luchar con potenciómetros difíciles son cosa del pasado.
Ajustes generales
Bloqueo de programación El bloqueo de programación se produce cinco minutos después de que se haya aplicado la tensión de servicio o después del último proceso de programación. ¡Activación del bloqueo de programación mediante una breve desconexión de la tensión de servicio!
Restablecimiento del sensor a los ajustes de fábrica Si se presiona la tecla de programación durante más de seis segundos, el sensor se restablece a los ajustes de fábrica. El sensor lo indica con el parpadeo rápido del led verde/amarillo.
Ajuste de sensores de proximidad por ultrasonidos
El ajuste de los dos puntos de conmutación Sde 1 y Sde 2 se puede seleccionar libremente dentro de los límites específicos del sensor.
1. Poner el sensor en modo ajuste: presionar la tecla de programación durante aproximadamente dos segundos hasta que el led parpadee en verde. Soltar la tecla.
2. El led parpadea en verde. Llevar el objeto al límite de rango deseado y presionar brevemente la tecla de programación.
3. Confirmación del proceso de programación mediante un led verde encendido durante dos segundos.
1. Poner el sensor en modo ajuste: presionar la tecla de programación durante aproximadamente cuatro segundos hasta que el led parpadee en amarillo. Soltar la tecla.
2. El led parpadea en amarillo. Llevar el objeto al límite de rango deseado y presionar brevemente la tecla de programación.
3. Confirmación del proceso de programación mediante un led amarillo encendido durante dos segundos.
Diagrama de funcionamiento
Ajuste de la barrera de reflexión de ultrasonidos
Ajuste de la distancia del reflector Sde
Con la ayuda del potenciómetro incorporado, la distancia sensor-reflector (posición del reflector Sde) se puede adaptar a las condiciones. La ayuda de ajuste favorece dicho ajuste:
1. Reflector en el rango de trabajo Si el ajuste de Sde se desvía menos de ±2,5 % de la posición real del reflector, el reflector se encuentra en el rango de trabajo. El led se enciende de forma constante y la salida se encuentra en estado inactivo.
2. Reflector en la zona límite La salida permanece en estado inactivo hasta una desviación de ±5 %, pero el led parpadea. Esto indica que los ajustes de Sde no son óptimos y deben corregirse.
Todos los ajustes se pueden realizar mediante la tecla de programación integrada.
Ajuste de la posición del reflector
Si se presiona la tecla durante más de dos segundos, el sensor cambia al modo de ajuste. Esto se indica tras dos segundos mediante el parpadeo del led verde en el sensor. El led continúa parpadeando tras soltar la tecla. La posición deseada del reflector Sde se programa la próxima vez que se presione la tecla.
Ajuste las barreras unidireccionales por ultrasonidos
Todos los ajustes se pueden realizar mediante la tecla de programación interna.
Ajuste de la sensibilidad
Los ledes de la pantalla indican la sensibilidad del receptor. Se puede acceder en cualquier momento presionando la tecla de programación, incluso con el bloqueo de programación activo.
Desplazar el emisor y el receptor a la posición deseada.
Poner el sensor en modo ajuste: presionar la tecla de programación durante aproximadamente dos segundos hasta que el led verde empiece a parpadear. Soltar la tecla de programación. Ahora el led verde muestra el estado de conmutación. Presionar la tecla de programación reiteradamente hasta que se ajuste la sensibilidad deseada y el led verde esté encendido de forma constante. La sensibilidad se indica mediante los ledes amarillos en la pantalla.
Completar del proceso de programación: presionar la tecla de programación durante aproximadamente dos segundos hasta que el led verde comience a parpadear rápidamente. Soltar la tecla de programación. ¡Se apaga la pantalla led!
Ajuste del retardo de encendido
Poner el sensor en modo ajuste: presionar la tecla de programación durante aproximadamente cuatro segundos hasta que el led rojo empiece a parpadear. Soltar la tecla de programación. El led rojo ahora está encendido de forma constante. Pulsar la tecla de programación reiteradamente hasta que se ajuste el retardo de encendido deseado.
Pantalla led:
Ningún led encendido; aprox. 5 ms de retardo Primer led encendido; aprox. 10 ms de retardo Segundo led encendido; aprox. 20 ms de retardo Tercer led encendido; aprox. 40 ms de retardo Cuarto led encendido; aprox. 80 ms de retardo Quinto led encendido; aprox. 160 ms de retardo Sexto led encendido; aprox. 320 ms de retardo
Completar del proceso de programación: presionar la tecla de programación durante aproximadamente dos segundos hasta que el led rojo comience a parpadear rápidamente. Soltar la tecla de programación; el retardo está ajustado.
Sensores ultrasónicos de distancia con qTeach
qTeach
Baumer ha desarrollado e introducido el nuevo proceso de programación cómodo y sin desgaste qTeach.
Basta con tocar cualquier herramienta ferromagnética para programar los sensores. Una led azul proporciona una respuesta visual clara. qTeach se bloquea automáticamente tras cinco minutos para evitar una manipulación adecuada.
Ajuste con qTeach
Ajuste de la función de salida 0 ... 10 V
Si se presiona la tecla de programación durante más de dos segundos, el sensor cambia al modo de ajuste. Esto se indica mediante el parpadeo del led bicolor en el sensor. Tras soltar la tecla, el led rojo parpadea y el límite de rango cercano al sensor (Sdc) se programa la próxima vez que se presiona la tecla. A continuación, el led amarillo parpadea y, posteriormente, se programa el límite más distante (Sde) mediante la tecla. El sensor reconoce el proceso de programación completo mediante el encendido de ambos ledes durante dos segundos.
Curva de salida programable
Opción por encargo Salida PNP digital independiente con un punto de conmutación programable mediante programación.
Ajuste de la función de salida 10 ... 0 V Si primero se programa el límite más distante (Sde) y, posteriormente, el límite de rango cercano al sensor (Sdc), el sensor emite una señal de salida invertida de 10 ... 0 V.
Linealidad
Las desviaciones de la linealidad se deben, sobre todo, a imprecisiones de medición en el sensor y a modificaciones de la temperatura ambiente. La información sobre resolución, variación de temperatura y reproducibilidad especifican el error de linealidad.
Resistencia de carga mínima
En el caso de sensores de medición de distancia con salida de corriente, la caída de tensión a través de la resistencia de carga es proporcional a la corriente de salida. La resistencia máxima de carga no puede superarse para garantizar el correcto funcionamiento de la etapa de salida.
Resolución
Define la menor modificación de la posición del objeto que causa un cambio de tensión o corriente en la salida del sensor.
Modificación del ángulo
El sonido se refleja en superficies planas como la luz. De esta forma, el sensor no puede recibir una señal de eco evaluable y no es posible detectar objetos de forma clara. La inclinación del objeto presenta un mayor efecto a medida que aumenta la distancia entre el sensor y el objeto.
Este efecto también se puede utilizar de forma específica. El reflector debe ser lo suficientemente grande y tener superficies y bordes totalmente lisos.