A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Ao instalar o sensor de fluxo na máquina de nível superior, o seguinte deve ser observado para o local de instalação:
O sensor de fluxo não é exposto a vibrações excessivas no local de instalação
O local de montagem permite que o sensor de fluxo seja devidamente aterrado
O local de instalação permite a ligação elétrica correta do sensor de fluxo
Outros requisitos essenciais para a montagem do medidor de fluxo podem ser encontrados nas instruções de operação. Pode encontrá-los na área de transferências do produto.
Posição de instalação do sensor de fluxo
Antes de instalar o sensor de fluxo, deve ser determinada a direção do fluxo no ponto de instalação. Antes de instalar ou sensor de fluxo, determina a direção do fluxo no ponto de instalação. A direção do fluxo é definida da seguinte forma:
Direção do fluxo positiva: de – para + Direção do fluxo negativa: de + para –
Mudança da direção do fluxo Se a direção do fluxo mudar devido ao sistema, o sensor de fluxo não precisa ser desmontado. Apenas os sinais para os parâmetros KA no software operacional BCP precisam ser alterados.
Ao instalar o sensor de fluxo num sistema de tubulação, as secções de entrada e saída devem ser fornecidas. Isso compensa a interferência causada por curvas, válvulas, bombas, redutores e semelhantes. Os dispositivos de desligamento e controlo nunca devem ser localizados diretamente na frente do sensor de fluxo.
Exemplo:
Para a posição de instalação do sensor de fluxo deve ser observado o seguinte:
O sensor de fluxo deve ser instalado de forma que o tubo de medição esteja sempre completamente cheio.
Ao instalar o sensor de fluxo verticalmente, é preferível instalá-lo num tubo ascendente. Pode ser necessária uma consulta antes de instalar num tubo em queda.
Compensadores antivibração devem ser usados ao instalar o sensor de fluxo em linhas longas.
Ao instalar o sensor de fluxo antes ou depois de curvas, válvulas, redutores e semelhantes, as seções de entrada e saída devem ser observadas.
As seguintes posições de instalação devem ser evitadas:
Nenhuma montagem diretamente na frente de um tubo em queda.
Nenhuma montagem num tubo em queda.
Nenhuma montagem diretamente à frente de uma saída de tubo.
Nenhuma montagem no lado de aspiração de uma bomba.
Sem montagem no ponto mais alto de um sistema de tubulação.
Colocação em funcionamento
Todos os parâmetros do sistema devem ser definidos antes da colocação em funcionamento. O medidor de vazão pode ser configurado e operado usando o software operacional BCP ou, no caso das variantes PF75H / S, usando o display. As funções e configurações são as mesmas e os dois menus têm uma estrutura semelhante.
Pode descobrir mais sobre como instalar e operar o software BCP aqui: www.baumer.com/c/42379