Durante a montagem, deve ser observada a distância máxima de trabalho em relação ao objeto a ser medido (engrenagem). O sensor também deve estar centralizado na engrenagem. Para ter reservas de sinal suficientes, deve ser observada a largura mínima da engrenagem. Distância de trabalho e montagem referem-se a engrenagens com dentes envolventes (DIN 867).
Com dois elementos semicondutores de Hall, podem ser emitidos por dente dois sinais de saída deslocados em 90°, pelo que, além da velocidade de rotação uma engrenagem, também pode ser determinado o sentido de rotação. Com um sentido de rotação da engrenagem contrário ao dos ponteiros do relógio, o canal A leva ao canal B.
Os elementos de hall dos sensores de hall multicanais devem ser instalados numa posição definida nos dentes de uma engrenagem, para que ambos os canais possam ter saída correta. De acordo com o módulo de engrenagem, o sensor deve ser alinhado e montado na engrenagem usando a ranhura de codificação.