Ao instalar sensores de força, há uma variedade de condições da estrutura a ser observada para obter resultados precisos da medição. Além de condições ambientais adequadas, superfícies de contacto niveladas e suficientemente rígidas, as relações de desempenho de carga também são de grande importância. Os sensores de força Baumer DLM estão disponíveis em designs de botão, integrados e aparafusados. As etapas individuais para a montagem dos sensores de força são descritas abaixo.
Sensores de força Button [DLMx0-BU]
Os sensores de força do botão são adequados para medições de força de compressão em ambientes industriais agressivos.
O sensor é aparafusado num lado de um elemento da máquina e mede a força aplicada. Os sensores de força de pressão são aparafusados numa superfície de suporte plana e plana com quatro parafusos. Recomenda-se uma montagem com um binário de aperto para o respetivo tamanho do sensor.
A superfície de contacto para o sensor de força deve ser sempre maior do que o diâmetro do sensor e requer uma planicidade máxima de 0,1 mm e uma rugosidade de Ra = 1,6 µm. A superfície de contacto do sensor deve ter uma estrutura suficientemente rígida que não se deforme durante o carregamento. Recomenda-se uma espessura mínima de 5 mm para o DLM20 e 10 mm para o DLM30/DLM40.
Sensores de força em linha [DLMx0-BU]
Os sensores de força em linha são adequados para medições de força de tração e compressão em ambientes industriais adversos.
Idealmente, o sensor de força é aparafusado no hexágono do sensor de um lado e fixado do outro lado com uma contraporca. As três versões a seguir são possíveis para ligar os sensores em linha à contraparte:
A ferramenta/contraparte é montada no batente
Com este tipo de instalação, deve-se garantir que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. Uma chave de binário deve ser usada para montagem na rosca principal.
A ferramenta/contraparte é aparafusada e fixada com uma contraporca
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/contraparte com orifício de passagem é fixada ao bloco com uma contraporca
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
Sensores de força aparafusados [DLMx0-SO]
Os sensores de força "aparafusados" da Baumer são adequados para medições de força de tração e compressão em ambientes industriais agressivos. Os sensores de força são instalados em duas etapas: montagem na rosca principal e montagem na placa aparafusada.
Etapa 1: montagem na rosca principal
Em princípio, quatro opções diferentes são possíveis para a montagem na rosca principal.
A ferramenta/contraparte é montada no batente
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/contraparte é aparafusada e fixada com uma contraporca
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/placa com orifício de passagem é fixada ao bloco com uma contraporca
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/placa com orifício de passagem é ancorado nos dois lados
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
Etapa 2: montagem na placa aparafusada
Os sensores de força aparafusados são montados na superfície de suporte com quatro parafusos numa superfície de suporte plana processada mecanicamente. O sensor pode ser montado tanto por cima como por baixo. Ao instalar pela parte inferior, as inserções roscadas também devem ser inseridas no orifício oval por cima. Recomenda-se uma montagem com um binário de aperto para o respetivo tamanho do sensor.
Montagem a partir de cima
Montagem a partir de baixo
Notas gerais de construção
A visão geral a seguir mostra possíveis possibilidades de erro que devem ser evitadas na aplicação. As instruções de montagem são mostradas usando a variante do botão como exemplo, mas também se aplicam aos tipos de construção em linha e aparafusado.
A força deve ser aplicada centralmente. Uma aplicação de carga não centrada leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A força deve ser aplicada axialmente. Uma aplicação de carga não axialmente leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A superfície de suporte do sensor deve estar nivelada. Uma superfície de suporte irregular leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A superfície de suporte do sensor deve ser suficientemente rígida e não deve deformar sob carga. Uma superfície de suporte muito mole leva a um desvio de sensibilidade e, em casos extremos, a uma falha do sensor.
Outro requisito deve ser observado para os sensores de força em linha e aparafusados:
Nenhum binário de flexão/torção pode ser aplicado ao sensor. Os binários de flexão levam a desvios de linearidade e sensibilidade e, em casos extremos, à falha do sensor.