Mais configurações são possíveis através do IO-Link do que com a chamada aprendizagem no sensor, como a seleção livre de pontos de comutação, áreas de medição ajustáveis, funções de filtro e muito mais. Isso significa que os sensores podem ser configurados de forma fiável para as várias aplicações. Os parâmetros podem ser configurados de modo fácil e independente do local, utilizando as interfaces do operador no PC ou em dispositivos móveis. A transferência automática de parâmetros oferece valor acrescentado adicional, o que garante que o IO-Link Master possa transferir as configurações para o novo sensor Baumer quando o sensor for substituído. Além disso, a parametrização simples e automática ao alterar formatos ou receitas durante a produção permite uma flexibilidade máxima com utilização máxima da máquina.
O padrão IO-Link define um modo de operação convencional para comutação de sensores com o modo SIO (modo Standard In-Out). O controlo analógico não é possível com sensores IO-Link padrão. Este tópico é abordado por meio de canal duplo – os sensores podem ser operados analógicos, digitais ou por meio de ambos os canais ao mesmo tempo.
Graças ao canal duplo com saída analógica, o sensor pode ser operado em arquiteturas de controlo clássicas, bem como por meio de uma interface digital. Isso significa que os sensores têm uma saída analógica de 4… 20 mA e uma interface IO-Link digital. Assim, por exemplo, ao colocar o sensor em funcionamento, as vantagens do IO-Link podem ser usadas, o que simplifica significativamente a parametrização, mas o sensor ainda pode controlar o processo através da saída analógica de 4…20 mA. Isso significa que, mesmo que o controlador ainda não tenha sido convertido para IO-Link, as vantagens do IO-Link podem ser aproveitadas. Também é possível usar os dois canais ao mesmo tempo. Isso garante flexibilidade máxima para uma ampla variedade de aplicações de automação de processos.
Os dados são a base mais importante para a otimização do processo e da produção. Graças à interface IO-Link digital, dados de acesso valiosos podem ser tornados acessíveis. A base para isso, no entanto, são sensores com funções primárias excelentes. Os dados adicionais representam apenas um valor agregado real se os sensores fornecerem valores de processo confiáveis e precisos para controlar e monitorizar os sistemas de forma mais eficaz.
Graças ao IO-Link, os sensores podem comunicar ao controlador dados secundários adicionais, como dados de processo ou diagnóstico, ou até mesmo salvá-los para acessá-los, se necessário. Isso pode incluir informações sobre a condição do sensor, como a temperatura do sensor. Além disso, graças ao IO-Link, um sensor pode fornecer vários valores físicos medidos. No sensor de pressão PP20H, além de informações sobre a pressão, por exemplo, os valores de temperatura também podem ser lidos e o sensor de condutividade CombiLyz AFI fornece informações sobre os valores de concentração do meio, além da condutividade. Isso permite que os processos sejam otimizados e manutenções dispendiosas sejam evitadas. Graças à transmissão digital de dados, os dados também podem ser comunicados ao controlador sem perdas de transmissão, uma vez que a conversão analógica não é mais necessária.
Pode encontrar descrições mais detalhadas das funções e definições individuais do IO-Link aqui.