Los sensores de caudal FlexFlow miden la velocidad de flujo de medios acuosos, como detergentes y bebidas. Funcionan conforme al principio de medición calorimétrico. Además de la monitorización de la velocidad de flujo, también permite determinar la temperatura del medio

El método de medición calorimétrico se basa en las leyes físicas de la transmisión del calor y el transporte térmico en líquidos y gases. Un cuerpo con una temperatura más más elevada emite energía en forma de calor a su entorno. La cantidad de energía liberada depende de la diferencia de temperatura y del flujo de masa. Todo ello se puede utilizar en la tecnología de medición: un sensor calentado se refrigera mediante el líquido que fluye a su alrededor y el grado de refrigeración depende directamente de la masa que fluye. Además de la velocidad de flujo, la temperatura del medio también se puede registrar y monitorizar con un sensor.

Teaser_Know-how_E-Zchn-6702_600x338.jpg
Teaser_Know-how_E-Zchn-6701_600x338.jpg

Tutoriel "Gestion des fluides efficace et flexible "

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet