10.02.2023
Baumer unterstützt auch dieses Jahr Swissloop – ein Projektteam von ETH-Studierenden, das es sich zum Ziel gemacht hat, innerhalb eines Jahres einen neuen Hyperloop-Pod zu entwickeln. Was das bedeutet? Knapp 30 innovative, rauchende Köpfe, eine gemeinsame Vision und ganz viel startup-vibe im Projekt-Hangar im Innovationspark in Dübendorf.
In unserer Beitragsreihe stellen wir das Projekt und dessen Weg zur Competition an der European Hyperloop Week in vier Teilen vor:
Beitrag 1/4 - Design-Phase:
Ziel der Studierenden ist es, innerhalb eines Jahres einen Pod zu entwickeln, der schnellstmöglich durch eine Vakuumröhre fährt. Dabei sollen die neuesten technischen Entwicklungen zum Einsatz kommen. Neben jährlich wechselnden Anforderungen ist eine Besonderheit, dass nur gewisse Technologien im luftleeren Raum funktionieren. Besondere Druck-Bedingungen und magnetische Felder stellen den Pod vor besondere Herausforderungen. Und genau hier kommen Baumer-Technologien zum Einsatz:
Die OM20 Laser-Distanz-Sensoren zur Abstandsmessung zeichnen sich durch ihre Fremdlichtsicherheit und durch ihre Unabhängigkeit von den Aussenbedingungen aus. Damit erreichen die Studierenden, dass der Pod auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen, wie ändernden Lichtverhältnissen und wechselnden Schienen einsetzbar ist.
Die Messung des Drucks erfolgt mit unseren hochpräzisen PBMN-Sensoren, die für die Überwachung des Umgebungsdrucks und der Bremsen zum Einsatz kommen. Da der Pod im Motor und der Leistungselektronik hohe magnetische Felder erzeugt, müssen die Sensoren im Bereich EMV-Festigkeit gegen magnetische und Hochspannungsfelder entsprechend resilient sein.
Seitens Baumer stehen unsere Kollegen Thomas Schneider und Andreas Staub vom Verkauf Schweiz dem Projektteam mit Rat und Tat zur Seite. Sie unterstützen bei Design und Auslegung der Sensoren, wie auch bezüglich deren Anwendungsort im Pod.
Im Februar steht für das Studententeam die nächste Herausforderung an: es geht an den Zusammenbau der entwickelten Komponenten. Baumer ist gespannt!