Sensoren von Baumer bieten beste und zuverlässigste Sensorfunktionen. Durch die IO-Link Technologie können die direkt im Sensor integrierten Funktionen einfach parametriert werden. Der Sensor ist schnell einsatzbereit und optimal auf die jeweilige Anwendung eingestellt. IO-Link ermöglicht es darüber hinaus, eine Vielzahl an zusätzlichen Informationen für effektivere Anlagen direkt vom Sensor in die OT-Welt oder IT-Welt zu übertragen - Ihr Schlüssel zur digitalen Fabrik.

Was ist IO-Link?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • Ein herstellerunabhängiges digitales Kommunikationsprotokoll / Schnittstelle
  • IO-Link ermöglicht den bidirektionalen Austausch von Prozessdaten (Messwerte und Statusinformationen), Parametern zur Konfigurierung des Sensors, Ereignis- und Diagnosedaten zur Rückmeldung von Störungen oder Zusatzinformationen
  • Die IO-Link Verbindung besteht immer zwischen einem IO-Link Master und einem IO-Link Device (Aktuator & Sensor)
  • Ungeschirmte Standard M8/12 Verkabelung kann für IO-Link weiterhin verwendet werden
  • Der IO-Link Master ist das Gateway für die offene Anbindung an alle Feldbusse und diverse IT Protokolle (IT/OT Kommunikation)
  • IO-Link ist ein offener Industriestandard

IO-Link in der Praxis


Vorteile von IO-Link

IO-Link Benefits
  • Einfache Inbetriebnahme & schneller Sensortausch

  • Diagnose-Daten für Condition Monitoring für optimierte Prozesse

  • Verlustfreie Übertragung von Messwerten dank digitaler Kommunikation

  • Mehr Sensor-Informationen für eine zuverlässige Regelung der Anlagen & Maschinen ​

  • Exakte Parametrierung für Sensorfunktionen

  • Effizientes Engineering dank PC-basierter Sensor Tools


IO-Link Funktionsweise

Zykluszeit µs Zyklische Übertragung der Prozessdaten

Kabellänge m Zwischen IO-Link Master & Device

Mehr als Mitglieder in der IO-Link Community

Mehr als Mio Devices verkauft & im Feld in der Anwendung

Rückwärtskompatibilität

Wie im Abschnitt Was ist IO-Link erklärt, können IO-Link Master auch schaltende Signale einlesen und ausgeben. Ebenfalls können alle IO-Link Devices standardmässig auch als schaltende Devices genutzt werden. Dadurch ergibt sich eine durchgehende Rückwärtskompatibilität.


IO-Link Dual Channel

Die Bezeichnung «IO-Link Dual Channel» wird von Baumer geprägt und kennzeichnet Sensoren, die parallel zur IO-Link Kommunikation noch über weitere schaltende oder analoge Ausgänge verfügen.  
Dank IO-Link Dual Channel ist es möglich, sehr schnelle Prozesse oder bestehende analoge Schnittstellen zu bedienen und gleichzeitig die Vorteile der IO-Link Technologie (z.B. Parametrierung, Condition Monitoring etc.) zu nutzen.

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


IO-Link Community

Anwenderwissen_IO-Link_600x450.jpg

Die IO-Link Community ist der Zusammenschluss von weltweit mehr als 400 Mitgliedern. Diese definieren den IO-Link Standard und entwickeln diesen kontinuierlich weiter. Zu den neusten Standards zählen u.a. IO-Link Wireless und IO-Link Safety. Baumer ist als aktives Mitglied nicht nur in der Community, sondern auch im Steering Committee vertreten.

Mit dem links dargestellten Logo werden alle IO-Link Geräte gekennzeichnet, um dem Nutzer eine einfache Erkennung zu bieten.

Auch betreibt die IO-Link Community den IODD-Finder. Die IODD (Input Output Device Description) ist eine Datei zur Beschreibung der IO-Link Devices. Mit dieser Datei können PC-basierte Tools wie die Baumer Sensor Suite die IO-Link Daten herstellerunabhängig interpretieren und darstellen. Dies hilft den Nutzern IO-Link Devices schnell zu verstehen und einfach einzustellen.


IO-Link Glossar

Zum IO-Link-Glossar

IO-Link Portfolio

Nach oben