07.10.2019

Sensortausch schneller denn je dank Parameterserverfunktion
Teaserbilder_News_Parameterserverfunktion_600x338.jpg
Sensoren gleichen Typs können dank Parameterserverfunktion über die IO-Link-Schnittstelle sekundenschnell ausgetauscht werden.

Schaltpunkt, Schaltfenster, Filter, Schallkeulenbreite, Ausgangslogik: Wird ein neuer Sensor in eine Maschine eingebaut, müssen zunächst verschiedenste Parameter auf die Applikation eingestellt werden. Die Parameterserverfunktion ist über die IO-Link-Schnittstelle die Lösung für eine sekundenschnelle Parameterübertragung. Dadurch wird eine maximale Anlagenverfügbarkeit erreicht.


Der Parameterdatensatz wird im Sensor, wie auch redundant auf dem IO-Link-Master gespeichert. Wird ein Sensor durch einen des gleichen Typs ausgetauscht, können die hinterlegten Parametereinstellungen vom IO-Link-Master übertragen werden und der neue Sensor ist innerhalb von Sekunden startklar. Beim Sensoraustausch spart dies wertvolle Zeit und sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.


Auch bei der Inbetriebnahme neuer Maschinen ist diese Funktion von Vorteil. Hersteller die Maschinen in grösseren Stückzahlen produzieren, lernen den Sensor nur einmal ein und duplizieren den Parameterdatensatz vom IO-Link-Master per Knopfdruck auf weitere Sensoren des gleichen Typs. Umgekehrt kann auch der Sensor bei einem Ausfall des IO-Link Masters als Backup dienen, so dass der aktuellste Stand schnell wiederhergestellt ist.


Die Parameterserverfunktion steht bei den Baumer Sensoren mit IO-Link zur Verfügung, darunter die Ultraschallsensoren U500 und UR18, optische Sensoren O200/O300/O500, induktive Sensoren IR06/08/12/18/30, aber auch Prozesssensoren wie FlexFlow-Strömungssensoren, CleverLevel-Füllstandsschalter oder der Drucksensor PP20H.


Weitere Informationen: http://www.baumer.com/io-link

Diese und viele weitere Sensoren aus seinem umfangreichen Portfolio zeigt Baumer vom 6.10. bis 10.10.2019 in Stuttgart auf der Messe Motek in Halle 5 am Stand 5330.
 


Presse Download
Nach oben