User_Knowledge_Magnetic_Sensors_Functionality_angle_measuring_functional_pr_v2.jpg

Das Herz magnetischer Winkelsensoren bildet das integrierte Kreuzhall-Element. Dieses generiert eine elektrische Kenngrösse in Relation zur Flussrichtung eines angelegten äusseren Magnetfeldes. Durch Rotation des Magnetfeldes um die Mittelachse des Sensor-Elementes werden zwei um 90° phasenverschobene Sinuskurven generiert, anhand derer der Drehwinkel als absolute Grösse detektiert werden kann.

Die integrierte Auswerteelektronik wandelt diese Sinuskurven in ein lineares Spannungs- oder Stromsignal um. Durch das absolute Messprinzip kann auch nach Stromunterbrüchen der richtige Drehwinkel ausgegeben werden.

User-Knowledge-Magnetic-Sensors-Functionality-angle-measuring-functional-ex-v4.jpg
Beispiel für ein Ausgangsignal eines Sensors mit 360° Drehwinkelbereich und Spannungsausgang.

Das könnte Sie auch interessieren

Nach oben