Montage-Voraussetzungen

Beim Einbau des Durchflusssensors in die übergeordnete Maschine ist Folgendes für den Montageort zu beachten:
​​​​​​​  ​​​​​​​
Weitere wesentliche Voraussetzungen für die Montage des Durchflussmessers entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Diese finden Sie im Download-Bereich des Produktes.

Einbaulage des Durchflusssensors

Vor der Montage des Durchflusssensors ist die Fließrichtung an der Montagestelle zu ermitteln. Die Fließrichtung durch den Durchflusssensor ist am Typenschild gekennzeichnet. Dabei ist die Fließrichtung wie folgt definiert:

Fließrichtung positiv: von – zu +
Fließrichtung negativ: von + zu –
Baumer_Mounting-magmeter-flow-direction-ML_20200408_PH.jpg
Änderung der Fließrichtung
​​​​​​​
Bei einer anlagenbedingten Änderung der Fließrichtung muss der Durchflusssensor nicht demontiert werden. Ausschließlich die Vorzeichen bei den KA-Parameter in der Bediensoftware BCP müssen gewechselt werden.


Bei der Montage des Durchflusssensors in ein Rohrleitungssystem sind Ein- und Auslaufstrecken vorzusehen. Damit werden Störeinflüsse durch Krümmungen, Ventile, Pumpen, Reduzierungen und
Ähnliches kompensiert. Absperr- und Regelvorrichtungen dürfen sich niemals direkt vor dem Durchflusssensor befinden.

Beispiel:
Baumer_Mounting-magmeter-installation-position-ML_20200408_PH.jpg



​​​​​​​
Für die Einbaulage des Durchflusssensors ist Folgendes zu beachten:

​​​​​​​Der Durchflussensor ist so einzubauen, dass das Messrohr stets vollständig gefüllt ist.
Beim vertikalen Einbau des Durchflusssensors ist der Einbau in einer steigenden Leitung zu bevorzugen. Vor dem Einbau in einer fallenden Leitung ist gegebenenfalls Rücksprache zu halten.
 
Beim Einbau des Durchflusssensors in lange Leitungen sind Antivibrationskompensatoren zu verwenden.
Beim Einbau des Durchflusssensors vor oder nach Krümmungen, Ventilen, Reduzierungen und Ähnlichem sind die Ein- und Auslaufstrecken einzuhalten.
Folgende Einbaulagen sind zu vermeiden:

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sind alle Systemparameter einzustellen. Die Konfiguration und Bedienung des Durchflussmessers kann über die Bediensoftware BCP oder bei den Varianten PF75H/S über das Display erfolgen. Die Funktionen und Einstellungen sind gleich und die beiden Menüs ähnlich aufgebaut.

Mehr zur Installation und Bedienung der Software BCP erfahren Sie hier:
www.baumer.com/c/42379

Produktportfolio

Nach oben