Bei der Montage des Magneten ist darauf zu achten, dass die Magnetisierungsrichtung des Permanentmagneten (Nord-Südpol) parallel zur aktiven Fläche des Sensors ausgerichtet ist. Der Permanentmagnet sollte nicht in ferromagnetische Materialien wie z.B. Stahl eingebaut werden, da sonst der Arbeitsabstand negativ beeinflusst werden kann.
Arbeitsabstand
Der Magnetrotor oder der einzelne Permanentmagnet wird mit dem angegebenen Arbeitsabstand zum Sensor montiert. Der axiale Versatz sollte gemäss Datenblatt eingehalten werden.
Um das Nullsignal grob ausrichten zu können, besitzen Sensor und Magnetrotor (Zubehör) je eine Codiernut, welche aufeinander ausgerichtet werden. Die Feineinstellung wird dann in der nachgeschalteten Steuerung vorgenommen. Bei Drehung des Permanentmagneten im Uhrzeigersinn steigt das Ausgangssignal an.