Triangulation

User_Knowledge_Photoelectric_Sensors_Technology_2.jpg

La mesure de la distance est basée sur le principe de la triangulation. Le rayon laser atteint l’objet sous la forme d’un petit point. L’impact du rayon laser sur l’objet est matérialisé sous la forme d’un petit point. Le récepteur du détecteur (ligne de photodiodes) détecte la position de ce point. En fonction de la distance, l’angle d’incidence varie et également la position du point laser sur le récepteur. La ligne de photodiodes est analysée par microcontrôleur intégré. Selon la répartition de la lumière sur la ligne de photodiodes, le contrôleur est en mesure de calculer la valeur de l’angle d’incidence et, en se référant à cette valeur, de déterminer la distance par rapport à l’objet. Cette distance est alors transférée soit vers un port de communication série soit transformée en un courant de sortie proportionnel à la distance. Le microcontrôleur garantit une linéarité et une précision de mesure de haute qualité. La combinaison d’une ligne de photodiodes et d’un microcontrôleur rend possible l’élimination de réflexions parasites assurant ainsi la mise à disposition de données fiables même en présence de surfaces critiques. Le détecteur s’adapte aux différentes couleurs par modification de sa sensibilité ce qui le rend indépendant en ce qui concerne la couleur des objets. Une sortie digitale est activée soit parce qu’il ne se trouve aucun objet situé à l’intérieur de la plage de mesure soit parce que la lumière reçue par le récepteur est insuffisante pour pouvoir détecter un objet de façon correcte, par exemple, à cause d’un détecteur encrassé. La résolution possible et la précision varient avec la distance. La même distance Δd qui, à proximité du détecteur, occasionne une variation importante de l’angle 1 provoque une beaucoup plus petite variation de l’angle 2 lorsqu’on s’éloigne du détecteur (voir dessin). Ce comportement non linéaire est corrigé par le microcontrôleur de sorte que le signal de sortie reste proportionnel à la distance.

Produits: Capteurs de distance laser


Fonctions de mesure

Valeurs de mesure

Formes de faisceau

Outre les différentes tailles et portées, la forme du faisceau joue en particulier un rôle important. Grâce à un perfectionnement constant, Baumer propose désormais, avec le nouveau principe de mesure « multi-spot » trois formes de faisceau différentes dans sa gamme :


Zone de focalisation

Les capteurs de distance laser permettent une mesure de distance et de position de haute précision avec une résolution de moins d'un micromètre. En pratique, cependant, il existe des effets des effets d'interférence qui peuvent réduire la répétabilité des mesures optiques de distance. Avec l'introduction des zones de focalisation sélectionnables, les détecteurs de distance laser OM70 de Baumer permettent une bien meilleure précision de répétabilité locale et garantissent ainsi des résultats de mesure plus fiables et une plus grande sécurité de processus pour les tâches de mesure automatisées.


Particularités


Time-of-Flight / La méthode de mesure de la durée

Reflexionslichtschranken1.PNG

La méthode de mesure de la durée consiste à mesurer indirectement les distances en mesurant le temps mis par un signal pour parcourir le trajet à mesurer. En pratique, un émetteur envoie un paquet de signaux qui est réfléchi par l’objet puis capté par le récepteur du capteur. Le système électronique du capteur évalue la durée du trajet ou le déphasage avant de les convertir en une valeur de distance. La technologie de la mesure de la durée permet de détecter des objets avec précision et fiabilité, et ce, même sur de grandes distances.


Capteurs de distance laser multi-spot

Lichstschnittsensoren-Zeichnung_v3.jpg

Le principe de mesure innovant multi-spot de Baumer repose sur la méthode de la "Light Section Technology". Dans le détecteur sont calculées pour un objet jusqu'à 600 valeurs par mesure pour en déduire la distance par une analyse intelligente. Grâce à une résolution pouvant aller jusqu'à 2 µm à une fréquence de 500 Hz, le détecteur peut fournir des résultats extraordinairement stables et précis.

Produit: Capteurs de bord et de hauteur – OX7

Au sommet