Più veloci, più in alto, più lontano. Siamo costantemente incitati a prestazioni sempre più straordinarie. Possiamo imparare molto dal mondo animale. Diversamente dal mondo civilizzato, quello animale si basa perlopiù sull’istinto di sopravvivenza. Ad esempio, ci sono possibilità remote che l’antilope, che corre velocissima, venga divorata. 

Confrontare gli animali con i nostri prodotti: impossibile? Crediamo di no azzardando il confronto.  


Robusti

Teaser_Beyond_Krokodil_8450_304x223.jpg

Sapevate che i coccodrilli vengono definiti anche Loricati? Motivo di ciò è la dura armatura squamosa che si estende su tutto il tronco, la coda e gli arti ed è costituita da placche ossee che si trovano sulla pelle. La pelle corazzata e ruvida non solo copre l’intero corpo ma protegge anche il coccodrillo in modo particolarmente robusto anche in ambienti severi.

Anche molti prodotti Baumer sono straordinariamente robusti e resistono meglio a lungo termine a condizioni ambientali e sollecitazioni severe. Ciò vale per tenuta, resistenza termica, sollecitazione meccanica, requisiti igienici e molto altro ancora.


Affidabili

Teaser_Beyond_Bienen_8449_304x223.jpg

Il più laborioso di tutti gli animali, che vola affidabilmente di fiore in fiore, è l’ape. Su entrambe le antenne dell’ape risiedono circa 60.000 recettori olfattivi, grazie ai quali non solo riconosce un odore ma è anche in grado di stabilirne la direzione di provenienza. La loro particolare forma di convivenza, a differenza delle vespe o dei bombi, le aiuta ad andare in letargo nell’alveare come sciame completo.  

Anche i nostri prodotti sono noti per la loro affidabilità. In questo modo, forniscono valori misurati, segnali di commutazione e risultati riproducibili e ripetibili anche in condizioni difficili dal punto di vista tecnico di misurazione. Gli influssi quale il materiale degli oggetti misurati e le condizioni ambientali quali luce e temperatura sul risultato di misurazione sono minimi.


Precisione

Teaser_Beyond_Chamaeleon_8451_304x223.jpg

Sapevate che la lingua di un camaleonte può applicare una forza di trazione di circa 0,4 Newton raggiungendo una volta e mezzo la lunghezza dell’animale? La lingua fuoriesce in un decimo di secondo. Nonostante tale velocità, il camaleonte agisce in modo talmente preciso che non gli sfugge nessuna preda. 

Anche la nostra precisione è eccezionale. In questo modo vantiamo una competenza vastissima nella fisica dei sensori, gestiamo la lavorazione e la preparazione intelligente dei segnali del sensore, forniamo telecamere per ispezioni di estrema precisione, adattiamo i nostri sensori in modo ottimale all’applicazione offrendo sempre qualità elevata con valori misurati accuratissimi.


Compatta

Teaser_Beyond_Kolibri_8448_304x223.jpg

Nessun animale tranne il colibrì può volare sul posto o addirittura all’indietro. E nessun uccello è più piccolo e più leggero. Nonostante la sua altezza, nessun vertebrato è più veloce. I colibrì sono anche degli assoluti fuoriclasse. Sapevate che, nella stagione dell’accoppiamento, i colibrì possono raggiungere un volo in picchiata di 98 km/h? Sono 385 lunghezze del corpo al secondo. Un falco pellegrino genera solo 200 lunghezze del corpo.

I nostri sensori possono essere senz’altro paragonati a un colibrì. Anche essi offrono elevate prestazioni con dimensioni compatte. In questo modo, gestiamo l’integrazione di funzioni efficienti su ingombri ridotti offrendo così un’eccezionale densità di potenza che consente di posizionare la tecnologia del sensore in soluzioni estremamente compatte in modo ottimale.


Funzionabilità

Teaser_Beyond_Octopus_8447_304x223.jpg

Le piovre impressionano per la loro sensibilità ed intelligenza. Sono costituite da otto tentacoli, talvolta anche dieci, tre cuori e un cervello che non si trova solo in testa ma che è ramificato anche nelle estremità più esterne. Il cervello funziona come internet con un corpo proprio. In totale 500 milioni di neuroni, di cui i due terzi si trovano nelle estremità, rendono questo animale sorprendentemente mobile conferendogli un’intelligenza collettiva considerevole.

Anche i nostri sensori sono intelligenti. In questo modo, il loro design, le informazioni di supporto e le funzioni di comando consentono di integrarli, installarli e montarli in modo più semplice in una struttura impiantistica. La regolazione e la parametrizzazione per l’esercizio e la manutenzione vengono inoltre eseguite semplicemente a mano. 


Collegamento

Teaser_Beyond_Fische_8452_304x223.jpg

Nei banchi di pesci non esistono gerarchie né animali leader. I banchi si organizzano autonomamente mostrando un’intelligenza che supera le capacità dei singoli animali. Nel banco, ad esempio, trovano cibo più velocemente o possono difendersi in modo più efficiente contro animali feroci. Il legame in qualità di banco è importante per la coesione del gruppo e funziona come un nastro di gomma invisibile che tiene insieme i pesci. 

L’elaborazione digitale ed intelligente delle informazioni consente ai nostri sensori di fornire risultati di misurazione preparati in modo ottimale ed informazioni aggiuntive. Sono più semplici da utilizzare e regolare e comunicano tramite interfacce standardizzate intercollegate in modo semplice. 

In alto