Le più recenti telecamere CMOS con rolling shutter, come quelle della serie CX di Baumer dotate di sensori Sony STARVIS, si distinguono per elevata sensibilità e ridotto rumore e sono ideali per applicazioni di tipo industriale. Grazie all’elevata velocità del sensore, le telecamere vengono utilizzate in un numero sempre maggiore di applicazioni che in precedenza erano riservate ai modelli con sensori global shutter.
Per tecnologia rolling shutter o global shutter si intendono due tipi di otturatori completamente elettronici utilizzati nei sensori di immagine CMOS. Tali otturatori gestiscono il tempo di esposizione e dunque la quantità di luce (numero di fotoni) che all’interno del sensore della telecamera (nei pixel) viene trasformata in elettroni, quantizzata e visualizzata come valore digitale.
Mentre un sensore di tipo global shutter esegue simultaneamente la scansione dell’intera superficie dell’immagine generando un’immagine “fulminea”, il sensore rolling shutter scorre le singole righe sequenzialmente costruendo l’immagine in maniera progressiva.
Se un oggetto si muove più velocemente del tempo di esposizione e lettura del sensore, lo “scorrimento” dell’immagine può produrre un risultato distorto. In questo caso, si parla di effetto rolling shutter.
Grazie all’elevata frequenza dei fotogrammi (fino a 100 immagini/s), le attuali telecamere CMOS con sensori rolling shutter Sony Starvis riducono palesemente al minimo questo effetto aprendo la strada a numerose applicazioni.
Alcuni sensori rolling shutter sono dotati di una speciale modalità operativa chiamata global reset shutter che prevede, come per l’opzione global shutter, l’acquisizione dei dati di tutti i pixel contemporaneamente, mentre il processo di lettura avviene riga per riga con uno scostamento temporale. In questo modo, ciascuna riga del sensore viene esposta per un tempo differente e, nell’immagine registrata, si genera una curva di luminosità. Per via dell’effetto rolling shutter sono inoltre visibili possibili distorsioni. Risulta pertanto più difficile ottenere una valutazione stabile dell’immagine.
La combinazione della modalità global reset shutter con illuminazione flash e offuscamento della luce esterna consente di evitare l’effetto rolling shutter. Se la luce flash domina l’esposizione e la restante luce esterna viene soppressa, tutti i pixel ricevono la medesima quantità di luce. La scansione sequenziale riga per riga e i diversi tempi di esposizione delle righe da essa derivanti non hanno dunque più alcun rilievo, poiché la luce esterna non ha alcuna influenza. Orientando inoltre la telecamera in modo tale che la direzione di movimento dell’otturatore coincida con quella dell’oggetto, è possibile ottenere un’ulteriore riduzione delle distorsioni geometriche associabili all’effetto rolling shutter.
In presenza di soggetti fermi, in lento movimento o trattenuti per la cattura dell’immagine, le telecamere con sensore CMOS rolling shutter sono una scelta eccellente e offrono un vasto spettro di applicazioni.
Brochure – Telecamere digitali industriali