Lors du montage, il faut tenir compte de la distance de travail maximum admissible par rapport à l’objet à mesurer (roue dentée). De même, le détecteur doit être centré sur le milieu de la roue dentée. Afin d’avoir suffisamment de réserve de signal, il faut respecter la largeur minimale de la roue dentée. La distance de travail et le montage se rapportent à des roues dentées avec profils en développante (DIN 867).
Due elementi semiconduttori a effetto Hall consentono di emettere due segnali di uscita spostati di 90° per ciascun dente, per cui oltre alla velocità di una ruota dentata è possibile determinare anche il senso di rotazione. Ruotando la ruota dentata in senso orario, il canale A è in anticipo rispetto al canale B.
Gli elementi a effetto Hall dei sensori a effetto Hall multicanale devono essere installai in una determinata posizione rispetto ai denti di una ruota dentata per poter emettere correttamente entrambi i canali. Il sensore deve essere orientato e montato sulla ruota dentata in base alla scanalatura di codifica del modulo della ruota stessa.