Parte di Baumer GAPI SDK è il cosiddetto runtime necessario per la programmazione di un’applicazione personalizzata e contenente tutti i componenti necessari per collegare le telecamere Baumer a un sistema e controllarle via C++ e C#.
Su un computer di programmazione, Baumer GAPI viene tipicamente installato tramite Windows® Installer o la Gestione dei pacchetti Linux®.
A tal proposito:
Nota |
Per il deployment di un’applicazione Baumer GAPI Vision non risulta necessaria l’installazione di Baumer GAPI tramite Installer/Gestione dei pacchetti. È possibile procedere all’installazione manuale o automatizzata delle fasi necessarie come parte integrante di un setup o di un processo di deployment unitamente all’applicazione Vision. |
La Baumer GAPI Programmers Guide descrive la creazione di un’applicazione nei sistemi operativi Windows® o Linux®. Qui sono riportate anche avvertenze sul collegamento di header e library specifiche e su quali dover anche copiare sul sistema target con una release compilata.
Nota |
Se non vengono utilizzate telecamere USB, è possibile fare a meno di USB-Producer (bsysusb.xml) e del file di configurazione (bsysusb.xml). |
Sui sistemi Linux® non è necessaria l’installazione di driver poiché viene utilizzato il driver USB standard (libusb).
Per l’utilizzo delle telecamere Baumer USB sui sistemi Windows® risulta necessario installare il driver USB fornito in dotazione. Il driver si trova nella directory
Per la combinazione delle telecamere Baumer GigE ai sistemi Windows®, Baumer predispone anche un driver di filtro GigE. Il driver di filtro contribuisce ad elaborare in modo efficiente il flusso di dati delle telecamere GigE riducendo così il carico del sistema. Il driver di filtro è facoltativo ed è salvato nella directory
Il driver può essere installato anche in “silent mode” ed integrato in procedure di setup o deployment tipiche. Per ottenere ulteriori informazioni sui possibili parametri delle righe di comando, è possibile avviare l’installer corrispondente con l’interruttore bdriver_usb64.msi /? o bdrivermanager.exe /?.
Nota |
Sistemi Windows® 7 senza Service Pack 1 Purtroppo i requisiti di sicurezza di Windows® 10 non consentono più di installare Baumer GAPI e il driver Baumer USB e di filtro su un Windows® 7 non aggiornato. Nonostante le limitazioni, su un sistema del genere è ancora possibile utilizzare un’applicazione che utilizza Baumer GAPI. A tal proposito è necessario un sistema di sviluppo su cui poter installare Baumer GAPI (almeno Windows® 7 con Service Pack 1). Da un’applicazione ivi creata è possibile generare una release, come descritto sopra, e copiarla direttamente sul sistema. |
Limitazioni:
In caso di domande contattate il nostro Technical & Application Support Center.
Telefono: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]