Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Beim Einbau des Durchflusssensors in die übergeordnete Maschine ist Folgendes für den Montageort zu beachten:
Der Durchflusssensor wird am Montageort nicht übermäßigen Vibrationen ausgesetzt
Der Montageort ermöglicht die ordnungsgemäße Erdung des Durchflusssensors
Der Montageort ermöglicht den ordnungsgemäßen elektrischen Anschluss des Durchflusssensors
Weitere wesentliche Voraussetzungen für die Montage des Durchflussmessers entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Diese finden Sie im Download-Bereich des Produktes.
Einbaulage des Durchflusssensors
Vor der Montage des Durchflusssensors ist die Fließrichtung an der Montagestelle zu ermitteln. Die Fließrichtung durch den Durchflusssensor ist am Typenschild gekennzeichnet. Dabei ist die Fließrichtung wie folgt definiert:
Fließrichtung positiv: von – zu + Fließrichtung negativ: von + zu –
Änderung der Fließrichtung Bei einer anlagenbedingten Änderung der Fließrichtung muss der Durchflusssensor nicht demontiert werden. Ausschließlich die Vorzeichen bei den KA-Parameter in der Bediensoftware BCP müssen gewechselt werden.
Bei der Montage des Durchflusssensors in ein Rohrleitungssystem sind Ein- und Auslaufstrecken vorzusehen. Damit werden Störeinflüsse durch Krümmungen, Ventile, Pumpen, Reduzierungen und Ähnliches kompensiert. Absperr- und Regelvorrichtungen dürfen sich niemals direkt vor dem Durchflusssensor befinden.
Beispiel:
Für die Einbaulage des Durchflusssensors ist Folgendes zu beachten:
Der Durchflussensor ist so einzubauen, dass das Messrohr stets vollständig gefüllt ist.
Beim vertikalen Einbau des Durchflusssensors ist der Einbau in einer steigenden Leitung zu bevorzugen. Vor dem Einbau in einer fallenden Leitung ist gegebenenfalls Rücksprache zu halten.
Beim Einbau des Durchflusssensors in lange Leitungen sind Antivibrationskompensatoren zu verwenden.
Beim Einbau des Durchflusssensors vor oder nach Krümmungen, Ventilen, Reduzierungen und Ähnlichem sind die Ein- und Auslaufstrecken einzuhalten.
Folgende Einbaulagen sind zu vermeiden:
Keine Montage direkt vor einer fallenden Leitung.
Keine Montage in einer fallenden Leitung.
Keine Montage direkt vor einem Rohrauslauf.
Keine Montage an der Ansaugseite einer Pumpe.
Keine Montage am höchsten Punkt eines Rohrleitungssystems.
Inbetriebnahme
Vor der Inbetriebnahme sind alle Systemparameter einzustellen. Die Konfiguration und Bedienung des Durchflussmessers kann über die Bediensoftware BCP oder bei den Varianten PF75H/S über das Display erfolgen. Die Funktionen und Einstellungen sind gleich und die beiden Menüs ähnlich aufgebaut.
Mehr zur Installation und Bedienung der Software BCP erfahren Sie hier: www.baumer.com/c/42379