Mit dem Sensor wird das Oberflächenprofil eines Objektes entlang einer auf das Objekt projizierten Laserlinie gemessen. Das gemessene Oberflächenprofil kann vom Nutzer abgerufen werden – entweder über den integrierten Webserver, die UDP-Schnittstelle oder das SDK (Software Development Kit). Sensoren in der Ausführung OXM haben zusätzliche Funktionen (Tools) integriert, die es erlauben, geometrische Messungen auf dem Profil durchzuführen (wie Breite, Höhe, Kreisdurchmesser oder Winkel). Diese Messwerte werden über die integrierte Prozessschnittstelle, Schaltausgänge oder den Analogausgang bereitgestellt.

Triangulationsprinzip
Der Sensor arbeitet nach dem Laser-Triangulationsprinzip:

  1. Über eine Zylinderlinse wird ein Laserstrahl zu einer Laserlinie geweitet und auf die Oberfläche des Messobjekts projiziert.
  2. Das Messobjekt reflektiert die Laserlinie.
  3. Die reflektierte Laserlinie wird im Sensor auf eine Flächenkamera projiziert.
  4. Anhand des Kamerabildes und hinterlegter Kalibrationsdaten berechnet der Sensor das Profil eines Messobjektes.

OX200 Website


Functionality of the OXM version


Das könnte Sie auch interessieren

Nach oben