Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Kameras mit 10 GigE Schnittstelle sind dank GigE Vision konformer Schnittstelle einfach zu integrieren und eignen sich mit einer Bandbreite von 1,1 GB/s ideal für Applikationen mit hoher Auflösung oder hoher Prozessgeschwindigkeit.
Eine Gehäuseform für zwei Technologien und vier Sensorprinzipien, dafür steht das Baumer OneBox Design. Alle Baumer NextGen-Sensoren besitzen innerhalb der Serien bei allen Sensorprinzipien und Technologien gleiche Abmessungen, Durchgangsbohrungen und Bedienelemente. Sie haben die Wahl!
HART® ist ein Kommunikationsprotokoll, das über eine analoge Schnittstelle auch digitale Daten und Parameter überträgt. Bestehende Verdrahtungen sind weiter verwendbar. Für explosionsgefährdete Umgebungen kann der Stromkreis eigensicher ausgelegt werden. Zur Anbindung an höhere Bussysteme stehen zahlreiche Standard-Komponenten zur Verfügung.
Industriekameras mit direkt im FPGA integrierter JPEG-Bildkompression ermöglichen High-speed Bildverarbeitung mit reduzierter Bandbreite, niedriger CPU-Last und geringem Speicherplatzbedarf.
Nutzen Sie die Daten der intelligenten Sensoren von heute und schaffen Sie nicht nur Prozesstransparenz, sondern steigern Sie Ihre Effizienz und realisieren Sie Kosteneinsparungen. Wie IO-Link Ihnen dabei vorausschauend hilft, erfahren Sie hier.
Schon seit Jahren zählt Baumer bei der Miniaturisierung von industrietauglichen Sensoren zu den Marktführen. "Maximale Leistung auf minimalem Raum" ist die Maxime, die zu Sensoren mit einzigartiger Leistungsfähigkeit in ihren Baugrössen führt. Diese sind in schaltenden und messenden Ausführungen erhältlich und zwar in einer Variantenvielfalt, die auch Ihre Probleme löst.
Polarisationskameras mit direkt auf dem Bildsensor integrierten Polarisationsfiltern realisieren anspruchsvolle Prüfaufgaben wie die Inspektion kontrastarmer oder reflektierender Oberflächen sowie transparenter Materialien in nur einer Bildaufnahme einfach und kostengünstig.
Sensoren mit qTarget ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne Feinjustierung und einen schnellen Austausch. Dank qTarget ist der Lichtstrahl der Baumer Sensoren per Design auf die Befestigungslöcher ausgerichtet. Dadurch werden die einzelnen Bauteiltoleranzen aufgehoben, so dass der Lichtstrahl über die gesamte Sensorserie mit gleichbleibender Genauigkeit ausgerichtet ist.
Das 3D-Verfahren Shape-from-Shading zur Inline-Oberflächeninspektion detektiert Defekte auch auf reflektierenden metallischen Oberflächen. Mit Baumer Industriekameras ist der Systemaufbau jetzt einfacher und günstiger dank integrierter Beleuchtungsansteuerung.
Unterschiedliche Teachverfahren für die einfache Einstellung des Messbereichs von optischen Sensoren mit Teach-in-Taste, Remote-Teach-in-Eingang, Potentiometer, 1-Step-Teach-Verfahren oder qTeach.
VeriSens Vision Sensoren verfügen über 23 verschiedene Merkmalsprüfungen. Bis zu 32 Prüfungen sind gleichzeitig – mit nur einer Bildaufnahme – möglich, um auch umfassende Qualitätskontrollen effizient durchzuführen.
European, non-profit consortium of users, suppliers and health care bodies. Assessment of the cleanability of hygienic components on the basis of a laboratory test in which the test object is compared to a reference tube. If the test is passed, EHEDG issues a certificate. The consortium also issues guidelines. The cleanability of the outside of devices (cases etc.) is referred to as “washdown”, which is used particularly in location sensors (e.g. light barriers). This can also be used for cable connections and connectors.
Independent, non-profit company in the US. Representation of the interests of public and state health bodies, machine and food manufacturers. Establishes standards for materials and design for use in the beverage, food and pharmaceutical industries. The assessment of the compliance of a test object is carried out by an inspector on the basis of the design drawing and a visual inspection. If this is positive, 3-A issues a certificate. In addition to the parts coming into contact with the process, the exterior design (case etc.) must comply with certain guidelines, for example, no liquid may remain on flat surfaces.
Supervisory authority in the United States for the protection of humans and animals. In process technology, responsible for the selection of materials. Certain materials such as high-alloy stainless steel and various synthetic materials (e.g. PEEK) are listed for safe medium contact. These are given a specific “CFR” number. Baumer declares compliance with FDA requirements on its own responsibility with the “Food Regulatory 26 Declaration of Harmlessness”.
Materials and articles intended to come into contact with food. 10/2011/EU: Plastic materials and articles intended to come into contact with food. 2023/2006/EC: Good manufacturing practice. With the “Safety for contact with food” certificate, Baumer declares its compliance with these regulations. For bought-in parts we require appropriate evidence from our suppliers.
Compliance with European directives. By attaching the CE mark, Baumer declares the relevant product-specific compliance: 2014/30/EU: Electromagnetic compatibility (EMC) (replaces 2004/108/EC). 2011/65/EU: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) (replaces 2002/95/EC). 2014/68/EU: Making available on the market of pressure equipment (Pressure Equipment Directive) (replaces 97/23/EC). This is used from certain volumes and pressures. The directives and any standards applied are to be specified in a “Declaration of Conformity” with the type designation of the device and the manufacturer’s address. With this document, which is to be presented on request, the manufacturer declares compliance on his own responsibility.
European directive 2014/34/EU: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (replaces 94/9/EC). Compliance is to be examined by a certified body and confirmed with a type examination certificate (e.g. TÜV). Baumer declares the compliance of appropriate sensors with the directive in the CE Declaration of Conformity.
Independent organization in the US. Issues standards and tests products for compliance with special requirements, for example safety. Canadian Standards Association (CSA) is the counterpart in Canada. The “cULus” pictogram indicates the recognition of the relevant test for both countries. After successful testing, the laboratory issues a certificate (UL listed). The test is largely required by European OEMs that supply machines to the US. Their testing costs are reduced if individual components are already listed. Listing is not mandatory for the simple sale of sensors in the United States and Canada, since our devices do not use voltages or currents that pose the risk of electrical shock or fire.
Amalgamation of the classification companies “Det Norske Veritas” (Norway) and “Germanischer Lloyd” (Germany). DNV-GL certifies equipment for the maritime sector, mainly for use on ships. Before a certificate can be issued, increased vibration resistance in particular must be demonstrated in laboratory tests.
Classification company with headquarters in London (UK). It issues certificates on the basis of laboratory tests complying with the Lloyd's Register Quality Assurance system. In addition to the shipping sector, the company is also active in the railway sector.