La mesure de la distance est basée sur le principe de la triangulation. Le rayon laser atteint l’objet sous la forme d’un petit point. L’impact du rayon laser sur l’objet est matérialisé sous la forme d’un petit point. Le récepteur du détecteur (ligne de photodiodes) détecte la position de ce point. En fonction de la distance, l’angle d’incidence varie et également la position du point laser sur le récepteur. La ligne de photodiodes est analysée par microcontrôleur intégré. Selon la répartition de la lumière sur la ligne de photodiodes, le contrôleur est en mesure de calculer la valeur de l’angle d’incidence et, en se référant à cette valeur, de déterminer la distance par rapport à l’objet. Cette distance est alors transférée soit vers un port de communication série soit transformée en un courant de sortie proportionnel à la distance. Le microcontrôleur garantit une linéarité et une précision de mesure de haute qualité. La combinaison d’une ligne de photodiodes et d’un microcontrôleur rend possible l’élimination de réflexions parasites assurant ainsi la mise à disposition de données fiables même en présence de surfaces critiques. Le détecteur s’adapte aux différentes couleurs par modification de sa sensibilité ce qui le rend indépendant en ce qui concerne la couleur des objets. Une sortie digitale est activée soit parce qu’il ne se trouve aucun objet situé à l’intérieur de la plage de mesure soit parce que la lumière reçue par le récepteur est insuffisante pour pouvoir détecter un objet de façon correcte, par exemple, à cause d’un détecteur encrassé. La résolution possible et la précision varient avec la distance. La même distance Δd qui, à proximité du détecteur, occasionne une variation importante de l’angle 1 provoque une beaucoup plus petite variation de l’angle 2 lorsqu’on s’éloigne du détecteur (voir dessin). Ce comportement non linéaire est corrigé par le microcontrôleur de sorte que le signal de sortie reste proportionnel à la distance.
Produits: Capteurs de distance laser
Outre les différentes tailles et portées, la forme du faisceau joue en particulier un rôle important. Grâce à un perfectionnement constant, Baumer propose désormais, avec le nouveau principe de mesure « multi-spot » trois formes de faisceau différentes dans sa gamme :
Les capteurs de distance laser permettent une mesure de distance et de position de haute précision avec une résolution de moins d'un micromètre. En pratique, cependant, il existe des effets des effets d'interférence qui peuvent réduire la répétabilité des mesures optiques de distance. Avec l'introduction des zones de focalisation sélectionnables, les détecteurs de distance laser OM70 de Baumer permettent une bien meilleure précision de répétabilité locale et garantissent ainsi des résultats de mesure plus fiables et une plus grande sécurité de processus pour les tâches de mesure automatisées.
With the run time measurement method distances are measured indirectly by measuring the time required by a signal to travel the length of the range to be covered. This translates into the real world as follows: a sender unit is emitting a burst signal which, when reflected by an object, is picked up by the sensor's receiver. The sensor's electronics evaluates the time elapsed and/or the phase-shift encountered which is then converted into distance information. By applying the run time technology objects can be detected precisely and reliably even at long distances.
The innovative multi-spot measuring principle by Baumer is based on light section technology. Up to 600 measuring values of an object are determined per measurement in the sensor, and from these values the distance is calculated using the intelligent evaluation process. Thanks to its resolution of up to 2 µm at a measuring frequency of 500 Hz, the sensor offers stable and precise measurement results.
Products: Edge and height sensors