France Français
  • Allemagne
    • Deutsch
    • English
  • Suisse
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • France
    • Français
    • English
  • Italie
    • English
  • Suède
    • English
  • Danemark
    • English
  • Pologne
    • English
  • Grande Bretagne
    • English
  • Belgique
    • English
    • Français
  • Espagne
    • English
  • USA
    • English
  • Canada
    • English
    • Français
  • Vénézuéla
    • English
  • Singapour
    • English
  • Emir.arab.unis
    • English
  • Pays-Bas
    • English
  • Inde + Sikkim
  • Brésil
  • Chine

Les détecteurs enregistrent avec précision de nombreuses valeurs de mesure différentes. Des informations supplémentaires sont générées lors du traitement des valeurs de mesure dans le détecteur. Les détecteurs avec des signaux de sortie analogiques ou binaires traditionnels ne peuvent pas échanger ces informations supplémentaires avec des systèmes de contrôle ou informatiques. Cependant, grâce à des interfaces de communication numériques normalisées, ces informations supplémentaires peuvent maintenant être facilement utilisées dans des systèmes de niveau supérieur. L'utilisation de données de détecteurs numériques n'est pas une fin en soi, mais peut améliorer considérablement vos processus de production.


Vos avantages

Teaser_Service_Support_IO-Link_Nutzen_FR_835x525.jpg
Rentable et connecté en toute sécurité
Options de réglage étendues
IO-Link offre des fonctionnalités et des réglages supplémentaires tels que la sélection libre des points de commutation, des plages de mesure et des fonctions de filtrage réglables et bien d'autres caractéristiques encore. Cela permet de configurer le détecteur avec précision et fiabilité pour l'application.
Données supplémentaires
Flexibilité accrue

Le paramétrage simple lors de changements de format ou de recettes en cours de production permet une grande flexibilité et une utilisation maximale de la machine.

Remplacement rapide des détecteurs
Fonctionnement simple et sûr

Programme

Baumer offre une vaste palette de détecteurs IO-Link, dotés de boîtiers en plastique ou en acier inoxydable et de différentes dimensions: 

Connectivité IO-Link

Détecteurs avec interface IO-Link

Vous pouvez télécharger ici un aperçu de nos détecteurs avec interface IO-Link et leurs fonctions. 

Glossaire IO-Link

Vous trouverez ici des descriptions plus détaillées des différentes fonctions et définitions de IO-Link :

Vers le glossaire IO-Link

Q’est-ce que IO-Link?

MASTER_Teaser_Service_Support_Zchn-6820_600x338.jpg
Exemple pour une architecture système avec IO-Link

IO-Link est une technologie IO normalisée dans le monde entier selon IEC 61131-9. Elle permet une communication numérique bidirectionnelle point à point, indépendante du fabricant. Pour ce faire, les capteurs sont reliés au maître IO-Link par des câbles enfichables normalisés à 3 fils. IO-Link est disponible pour différentes technologies de capteurs et peut également être intégré dans de petits capteurs miniatures.

Avec IO-Link Master, qui regroupe plusieurs capteurs, le raccordement au contrôleur s'effectue via le système de bus de terrain correspondant. De plus, une connexion du maître basée sur Ethernet (avec OPC UA) permet une communication directe entre le capteur et les systèmes informatiques. La longueur maximale du câble entre le capteur et le maître est de 20 m. Cependant, il est possible de réaliser des connexions beaucoup plus longues entre le capteur et le contrôleur en connectant un maître de terrain à un système de bus de terrain. Cela vous donne un maximum de flexibilité dans la solution de raccordement.

En tant que membre du Consortium IO-Link, Baumer participe au développement des standards et est l’un des premiers fabricants à déjà doter ses détecteurs du nouveau Smart Sensor Profil 1.1.

 

Données supplémentaires grâce à la connexion de détecteurs numériques

Les données sont la base la plus importante pour l'optimisation des processus et des produits. Avec l'aide d'IO-Link, des données supplémentaires sont accessibles :

Données cycliques

Transmises en temps réel. Elles sont utilisées pour le contrôle de processus dans le système et peuvent également être transférées vers d'autres systèmes informatiques via IO-Link.

Données acycliques

Permettent de paramétrer les détecteurs (dispositifs d'E/S) et, si nécessaire, de lire les données d'analyse et d'identification.

Teaser_Service_Support_IO-Link_Datenarten_FR_835x335.jpg

Les modes de fonctionnement

Positions-Anwesenheits-Sensorik_O500W_420x300.jpg

Chaque port du maître IO-Link peut être utilisé soit en mode SIO (mode d'entrée/sortie standard) soit en mode IO-Link et ainsi traiter les informations de tous les détecteurs. En mode SIO, le détecteur fonctionne comme son homologue conventionnel. Les valeurs de mesure et les états de commutation sont transmis au régulateur par des sorties numériques ou analogiques. En mode IO-Link, la sortie numérique du détecteur est utilisée comme interface série bidirectionnelle pour l'échange d'informations de mesure et de diagnostic. Dans ce mode, le détecteur peut également être reconfiguré avec des paramètres.

En standard, 2 octets de données process sont disponibles par cycle. L'utilisateur peut également sélectionner des paquets de données plus grands (types de trames). Il est ainsi possible de transmettre des données process de plus grande taille, jusqu'à 32 octets, avec un temps de cycle plus lent.


IODDs

Chaque appareil IO-Link possède un fichier de description de l'appareil, appelé IODD (IO Device Description). Il contient des données sur le fabricant, le numéro d'article, la fonctionnalité, etc. qui peuvent être facilement lues et traitées par l'utilisateur. Chaque appareil, c'est-à-dire chaque détecteur, peut être identifié de manière unique à la fois par l'IODD et par un ID d'appareil interne. Il se compose de plusieurs fichiers : un fichier principal et des fichiers de langue externe optionnels (tous deux au format XML), ainsi que des fichiers image (au format PNG).


Téléchargements

Brochures / Catalogues
Au sommet