More information, increased process efficiency thanks to digital sensor data

Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.


What is IO-Link?

E-Zchn-6820-bg_screen.png
Exemple pour une architecture système avec IO-Link

IO-Link est une technologie IO normalisée dans le monde entier selon IEC 61131-9. Elle permet une communication numérique bidirectionnelle point à point, indépendante du fabricant. Pour ce faire, les capteurs sont reliés au maître IO-Link par des câbles enfichables normalisés à 3 fils. IO-Link est disponible pour différentes technologies de capteurs et peut également être intégré dans de petits capteurs miniatures.

Avec IO-Link Master, qui regroupe plusieurs capteurs, le raccordement au contrôleur s'effectue via le système de bus de terrain correspondant. De plus, une connexion du maître basée sur Ethernet (avec OPC UA) permet une communication directe entre le capteur et les systèmes informatiques. La longueur maximale du câble entre le capteur et le maître est de 20 m. Cependant, il est possible de réaliser des connexions beaucoup plus longues entre le capteur et le contrôleur en connectant un maître de terrain à un système de bus de terrain. Cela vous donne un maximum de flexibilité dans la solution de raccordement.


Your benefits

Teaser_Service_Support_IO-Link_Nutzen_FR_835x525.jpg
Rentable et connecté en toute sécurité
Options de réglage étendues
IO-Link offre des fonctionnalités et des réglages supplémentaires tels que la sélection libre des points de commutation, des plages de mesure et des fonctions de filtrage réglables et bien d'autres caractéristiques encore. Cela permet de configurer le détecteur avec précision et fiabilité pour l'application.
Données supplémentaires
Flexibilité accrue

Le paramétrage simple lors de changements de format ou de recettes en cours de production permet une grande flexibilité et une utilisation maximale de la machine.

Remplacement rapide des détecteurs
Fonctionnement simple et sûr

Secondary data

Les données sont la base la plus importante pour l'optimisation des processus et des produits. Avec l'aide d'IO-Link, des données supplémentaires sont accessibles :

Teaser_Service_Support_IO-Link_Datenarten_FR_835x335.jpg

Operating modes

SIO mode and IO-Link mode
Positions-Anwesenheits-Sensorik_O500W_420x300.jpg

Chaque port du maître IO-Link peut être utilisé soit en mode SIO (mode d'entrée/sortie standard) soit en mode IO-Link et ainsi traiter les informations de tous les détecteurs. En mode SIO, le détecteur fonctionne comme son homologue conventionnel. Les valeurs de mesure et les états de commutation sont transmis au régulateur par des sorties numériques ou analogiques. En mode IO-Link, la sortie numérique du détecteur est utilisée comme interface série bidirectionnelle pour l'échange d'informations de mesure et de diagnostic. Dans ce mode, le détecteur peut également être reconfiguré avec des paramètres.

En standard, 2 octets de données process sont disponibles par cycle. L'utilisateur peut également sélectionner des paquets de données plus grands (types de trames). Il est ainsi possible de transmettre des données process de plus grande taille, jusqu'à 32 octets, avec un temps de cycle plus lent.

Dual Channel
Positions-Anwesenheits-Sensorik-O500W-420x300.jpg

 

 

 

Some sensors feature one or more dual channels for transmission of additional input and output signals in parallel to the IO-Link channel. This enables implementation of different control concepts.


IODD

Each IO-Link device comes with a device description file, the so-called IODD (IO Device Description). The IODD includes data about manufacturer, product number, functionality etc. for convenient user readout and processing. Each device or sensor provides its unique identification in both the IODD and the internal device ID. It consists of several files: main file and optionally external language file (XML format), as well as image files (PNG format).

IO-Link Glossary

Here you will find more detailed descriptions of IO-Link functions as well as term definitions.
Vers le glossaire IO-Link

Applications


Downloads

Brochures / Catalogues

You may also be interested in

Au sommet