7 oct. 2019
Dans les nouveaux environnements de production, les capteurs ne donnent pas seulement des indications à la machine, ils génèrent également des données précieuses qui peuvent être utilisées pour améliorer considérablement les process et la convivialité. L'exemple de la "préhension intelligente" en est une illustration simple : les pinces pneumatiques sont utilisées en grande quantité pour manipuler des pièces. Les capteurs standard sur la pince de préhension ne détectent que les butées mécaniques et donc les états "ouvert" et "fermé".
Grâce aux capteurs inductifs de mesure de haute précision de Baumer, il est possible de générer une valeur ajoutée significative : tous les états peuvent maintenant être interrogés avec précision. En mesurant la position de la mâchoire, il est possible de vérifier simultanément la précision dimensionnelle de la pièce saisie. De plus, les données du capteur peuvent être transmises via une interface IO-Link, qui fournit des informations sur l'état du capteur et les cycles de maintenance. Le préhenseur devient ainsi "intelligent" et peut être intégré dans des concepts de système global interconnecté.
Pour plus d’informations : www.baumer.com/robotics
Du 07 au 10 octobre 2019 à Stuttgart, Baumer présentera au salon Motek des solutions de capteurs pour les outils de préhension et les techniques d’acheminement de pièces. Les experts Baumer se réjouissent de vous rencontrer dans le hall 5, stand 5330.
Systèmes de préhension – la numérisation commence avec le détecteur
Picture