Datenschutzerklärung für YouTube

Baumer Holding AG

1.    Allgemeines

Diese Datenschutzhinweise gelten für das Profil der Baumer Holding AG bei YouTube (nachfolgend bezeichnet als „YouTube-Auftritt“).
Der YouTube-Auftritt wird der Baumer Holding AG von der YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nachfolgend YouTube) zur Verfügung gestellt. YouTube ist eine Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited (nachfolgend Google). Die Baumer Holding AG administriert den YouTube-Auftritt mit einem entsprechenden Benutzerkonto.

1.1    Personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO)

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten (nachfolgend auch Daten). Dies sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Beruf, E-Mail-Adresse, Gesundheitszustand, Einkommen, Familienstand, genetische Merkmale, Telefonnummer und gegebenenfalls auch Nutzerdaten wie die IP-Adresse.

1.2    Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung des YouTube-Auftritts ist die Baumer Holding AG (nachfolgend Betreiber oder Verantwortlicher). Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen unter:

MORGENSTERN consecom GmbH
Große Himmelsgasse 1
67346 Speyer
Tel: +49 (0) 6232 - 10011944

2.    Details zur Datenverarbeitung

Interaktion mit unserem YouTube-Account
Wenn Sie in mit Ihrem persönlichen YouTube-Profil eingeloggt sind, können Sie mit dem Betreiber des YouTube-Auftritts interagieren (z.B. Teilen, Liken, Disliken, Kommentieren). In diesem Fall erhebt YouTube Ihre Daten und stellt sie dem Betreiber zur Verfügung (z.B. Ihr Benutzername und Ihr Profilbild). Dabei findet unter Umständen auch eine Speicherung und weitere Verarbeitung durch den Betreiber statt. Der Betreiber speichert diese Daten aber weder auf eigenen Systemen, noch werden diese Daten über eine gelegentliche Kenntnisnahme systematisch weiterverarbeitet.  
Der Betreiber nutzt diese Daten zu Zwecken der Zurverfügungstellung von Videos zur Veranschaulichung der angebotenen Leistungen und Produkte. Diese Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (berechtigtes Interesse). Das berechtigte Interesse folgt aus dem Zweck der Optimierung unseres YouTube-Auftritts und der dort veröffentlichten Inhalte.
Weitere Informationen über die Datenverarbeitungen von YouTube können Sie der Datenschutzrichtlinie von Google unter folgendem Link entnehmen:
https://policies.google.com/privacy

3. Empfänger

Die bei Aufruf und Nutzung des YouTube-Auftritts erhobenen Daten werden an den Server von YouTube übermittelt und dort gespeichert. Im Übrigen können Ihre Daten an Personen beim Verantwortlichen weitergebenen werden, die mit der Verarbeitung befasst sind. 

4. Speicherdauer

Die bei Aufruf und Nutzung des YouTube-Auftritts erhobenen Daten werden durch den Betreiber nicht auf eigenen Systemen gespeichert.

5. Ihre Rechte

Ihnen stehen folgende Rechte zu: Sie haben ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragung (Art. 20 DS-GVO). 
Sie haben außerdem das Recht, sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie ein Widerspruchsrecht, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet (Art. 21 DS-GVO). Bei einem Widerspruch gegen Direktwerbung wird der Betreiber Ihnen keine werblichen Nachrichten mehr zukommen lassen.
Sie können eine gegenüber dem Betreiber erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Das hat allerdings keinen Einfluss auf die bis dahin erfolgte Datenverarbeitung auf Basis dieser Einwilligung 
Für Ihre Mitteilung verwenden Sie bitte die im Impressum angegebene Kontaktadresse des Verantwortlichen.

To the top