In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Ao instalar sensores de força, há uma variedade de condições da estrutura a ser observada para obter resultados precisos da medição. Além de condições ambientais adequadas, superfícies de contacto niveladas e suficientemente rígidas, as relações de desempenho de carga também são de grande importância. Os sensores de força Baumer DLM estão disponíveis em designs de botão, integrados e aparafusados. As etapas individuais para a montagem dos sensores de força são descritas abaixo.
Sensores de força Button [DLMx0-BU]
Os sensores de força do botão são adequados para medições de força de compressão em ambientes industriais agressivos.
O sensor é aparafusado num lado de um elemento da máquina e mede a força aplicada. Os sensores de força de pressão são aparafusados numa superfície de suporte plana e plana com quatro parafusos. Recomenda-se uma montagem com um binário de aperto para o respetivo tamanho do sensor.
A superfície de contacto para o sensor de força deve ser sempre maior do que o diâmetro do sensor e requer uma planicidade máxima de 0,1 mm e uma rugosidade de Ra = 1,6 µm. A superfície de contacto do sensor deve ter uma estrutura suficientemente rígida que não se deforme durante o carregamento. Recomenda-se uma espessura mínima de 5 mm para o DLM20 e 10 mm para o DLM30/DLM40.
Sensores de força em linha [DLMx0-BU]
Os sensores de força em linha são adequados para medições de força de tração e compressão em ambientes industriais adversos.
Idealmente, o sensor de força é aparafusado no hexágono do sensor de um lado e fixado do outro lado com uma contraporca. As três versões a seguir são possíveis para ligar os sensores em linha à contraparte:
A ferramenta/contraparte é montada no batente
Com este tipo de instalação, deve-se garantir que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. Uma chave de binário deve ser usada para montagem na rosca principal.
A ferramenta/contraparte é aparafusada e fixada com uma contraporca
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/contraparte com orifício de passagem é fixada ao bloco com uma contraporca
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
Sensores de força aparafusados [DLMx0-SO]
Os sensores de força "aparafusados" da Baumer são adequados para medições de força de tração e compressão em ambientes industriais agressivos. Os sensores de força são instalados em duas etapas: montagem na rosca principal e montagem na placa aparafusada.
Etapa 1: montagem na rosca principal
Em princípio, quatro opções diferentes são possíveis para a montagem na rosca principal.
A ferramenta/contraparte é montada no batente
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/contraparte é aparafusada e fixada com uma contraporca
Deve-se certificar de que o comprimento da rosca da contraparte seja suficientemente profundo. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/placa com orifício de passagem é fixada ao bloco com uma contraporca
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
A ferramenta/placa com orifício de passagem é ancorado nos dois lados
A espessura máxima da placa não deve ser ultrapassada. A montagem da contraporca na rosca principal deve ser realizada com uma chave de binário.
Etapa 2: montagem na placa aparafusada
Os sensores de força aparafusados são montados na superfície de suporte com quatro parafusos numa superfície de suporte plana processada mecanicamente. O sensor pode ser montado tanto por cima como por baixo. Ao instalar pela parte inferior, as inserções roscadas também devem ser inseridas no orifício oval por cima. Recomenda-se uma montagem com um binário de aperto para o respetivo tamanho do sensor.
Montagem a partir de cima
Montagem a partir de baixo
Notas gerais de construção
A visão geral a seguir mostra possíveis possibilidades de erro que devem ser evitadas na aplicação. As instruções de montagem são mostradas usando a variante do botão como exemplo, mas também se aplicam aos tipos de construção em linha e aparafusado.
A força deve ser aplicada centralmente. Uma aplicação de carga não centrada leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A força deve ser aplicada axialmente. Uma aplicação de carga não axialmente leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A superfície de suporte do sensor deve estar nivelada. Uma superfície de suporte irregular leva a desvios de linearidade e de sensibilidade.
A superfície de suporte do sensor deve ser suficientemente rígida e não deve deformar sob carga. Uma superfície de suporte muito mole leva a um desvio de sensibilidade e, em casos extremos, a uma falha do sensor.
Outro requisito deve ser observado para os sensores de força em linha e aparafusados:
Nenhum binário de flexão/torção pode ser aplicado ao sensor. Os binários de flexão levam a desvios de linearidade e sensibilidade e, em casos extremos, à falha do sensor.