As câmaras industriais são concebidas para operação fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana e devem fornecer qualidade de imagem estável para resultados reproduzíveis. Para isso, certifique-se de que a câmara sempre seja operada no seu intervalo de temperatura operacional permitido. Se isso não for garantido, a qualidade da imagem deteriora-se à medida que a temperatura da câmara aumenta e, se houver dissipação de calor insuficiente, pode até causar danos permanentes na câmara. Para evitar isso, as câmaras têm uma desativação de emergência em função da temperatura.
Para alertar sobre um aumento da temperatura e, se necessário, ser capaz de reagir de acordo, está disponível um limite de temperatura ajustável que, quando é atingido, envia um evento para a aplicação. Se a temperatura continuar a subir e atingir um valor máximo dependente da câmara, ocorre a desativação de emergência da câmara.
1. Com a funcionalidade DeviceTemperatureStatusTransitionSelector (Category: Device Control), selecione o limite, com o qual a temperatura deve ser definida:
Limite | Descrição |
NormalToHigh | Temperatura livremente programável que pode ser usada como um aviso. |
HighToExeeded | Temperatura fixa dependente da câmara que, quando excedida, desliga a câmara. |
ExeededToNormal | Temperatura livremente programável com a qual a câmara pode ser reativada sem erros. |
2. Com a funcionalidade DeviceTemperatureStatusTransition, especifique a temperatura para o limite selecionado.
1. A câmara captura imagens e aquece durante a operação. O valor definido de NormalToHigh é alcançado. A funcionalidade DeviceTemperatureStatus muda e é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged.
2. Se a câmara continuar a aquecer e atingir o valor fixo de HighToExceeded, a funcionalidade DeviceTemperatureStatus muda e é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged. A captura de imagens é interrompida e o LED da câmara fica vermelho.
3. Deve deixar a câmara arrefecer para a utilização posterior. O arrefecimento suficiente é reconhecido quando é gerado o evento DeviceTemperatureStatusChanged
(Device Temperature < ExceededToNormal).
4. Interrompa agora a alimentação elétrica da câmara ou reinicie o dispositivo (Category: DeviceControl /DeviceReset).
Nota
Pode evitar um encerramento de emergência instalando uma câmara correspondente. Como existem inúmeras opções de instalação, a Baumer não recomenda um método específico para a correta dissipação de calor, mas sugere o seguinte:
Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.
Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]