Un trasmettitore in un alloggiamento separato invia la luce a un ricevitore separato. Se il fascio di trasmissione viene interrotto dall’oggetto, vale come rilevato.
L’area attiva (A) di una fotocellula a sbarramento è uguale al diametro della lente del trasmettitore o del ricevitore. La zona di accettazione (B) del trasmettitore e del ricevitore è maggiore. Tuttavia risulta importante solo in caso di regolazione e di esercizio in prossimità di superfici lucide. Con fotocellule laser a sbarramento a diffusione focalizzata, l’area attiva corrisponde al diametro del raggio laser finché quest’ultimo è inferiore della lente di ricezione o dell’apertura del diaframma sul lato del ricevitore.
Caratteristiche e utilità
La disposizione separata consente di realizzare grandi portate con grandi riserve di segnale rispetto ai sistemi di riflessione equivalenti. Le fotocellule a sbarramento sono, quindi, le più idonee per il funzionamento in condizioni ambientali sfavorevoli quali, ad esempio. sporcizia, polvere ed umidità.
La zona attiva invariata ben definita consente una ripetibilità elevata costante per tutta l’area di rilevamento.
Il punto di commutazione non dipende dalla struttura della superficie dell’oggetto.
Istruzioni di montaggio e regolazione
Trasmettitore e ricevitore devono essere configurati in sequenza. Più stretto è l’angolo di ricezione e riflessione, in modo più accurato dovrà avvenire.
Fotocellula a riflessione
Il trasmettitore e il ricevitore sono installati nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa da un riflettore triplo o una pellicola riflettente al ricevitore. Se l’oggetto interrompe il fascio di luce (il sensore non riceve luce), l’uscita modifica il suo stato.
Caratteristiche e utilità
Ottica a singola lente Il fascio di trasmissione e di ricezione si trovano sullo stesso asse. La direzione di partenza dell’oggetto non è quindi fondamentale ed è possibile vedere attraverso piccole aperture. I riflettori possono essere utilizzati anche nell’area circostante senza perdita di segnale.
Brevi tempi di risposta Le fotocellule laser a riflessione con tempi di risposta di 0,05 ms e raggio laser a diffusione focalizzata rilevano perfettamente oggetti minuscoli e in rapido movimento (diametro 0,1 mm).
Istruzioni di montaggio e regolazione
Per ogni sensore esiste un diagramma di riserva funzionale. Poiché la sicurezza di esercizio viene sensibilmente influenzata dalle condizioni ambientali, occorre verificare che la fotocellula funzioni con la massima riserva di segnale possibile.
Fotocellula senza riflettore
SmartReflect
Nelle fotocellule con principio SmartReflect, il fascio di luce chiuso viene installato tra il sensore e, ad esempio, una parte della macchina rispetto a una fotocellula a riflessione o a sbarramento. Un oggetto interrompe il fascio di luce facendo attivare il sensore. Il presupposto consiste solo nel fatto che uno sfondo, quale una parte della macchina qualsiasi, si trovi nell’area di rilevamento del sensore e chiuda il fascio di luce.
Caratteristiche e utilità
Massima sicurezza
Massima sicurezza di rilevamento grazie al principio fotoelettrico
Sicurezza di processo superiore grazie all’eliminazione del punto debole del riflettore
Nessuna limitazione funzionale dovuta a sporcizia
Riduzione dei costi d’esercizio
Risparmio di tempo durante il montaggio poiché non necessario un riflettore/ricevitore separato
Nessuna necessità di sostituzione regolare del riflettore
Nessuna onerosa operazione di pulizia del riflettore
Istruzioni di montaggio e regolazione
La fotocellula SmartReflect deve essere orientata verso una parte della macchina all’interno dell’area di rilevamento. Tale parte della macchina viene successivamente appresa tramite teach-in.
Sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo
I sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo tramite principio di triangolazione non valutano solamente l’intensità luminosa riflessa dall’oggetto rilevato ma anche rilevano la distanza dell’oggetto dal sensore. In questo modo, è possibile riconoscere gli oggetti che presentano la dimensione minima del fascio di luce e si trovano all’interno della zona di rilevamento regolabile indipendentemente dal loro colore e e dalla loro superficie. I sensori fotoelettrici a riflessione con soppressione dello sfondo e sorgente luminosa laser sono stati appositamente concepiti per quelle applicazioni in cui si arriva a un posizionamento estremamente esatto. Il fascio ben concentrato consente di rilevare o conteggiare in modo univoco anche oggetti estremamente piccoli quali, ad esempio, estremità di una resistenza o fili.
Caratteristiche e utilità
Larghezza di rilevamento regolabile Il punto di commutazione può essere così regolato con precisione tramite apposita vite o procedura teach-in tra oggetto e sfondo di disturbo.
Massima indipendenza dai colori La zona di rilevamento rimane ampiamente costante anche con il cambio dei colori degli oggetti. Viene quindi meno una procedura di riregolazione. Anche gli oggetti che cambiano nello sfondo non hanno influssi.
Spot di piccole dimensioni I sensori laser possono rilevare oggetti fino a 0,1 mm d grandezza. I sensori dotati di diodo pin-point presentano nel punto focale uno spot di soli 2 mm.
Trasmettitore a luce rossa La luce rossa visibile consente una regolazione visiva e semplice del sensore su piccoli oggetti.
Tempo di risposta breve Gli oggetti piccoli in rapido movimento vengono riconosciuti in modo sicuro grazie al tempo di risposta breve.
Istruzioni di montaggio e regolazione
Il sensore fotoelettrico a riflessione diretta deve essere orientato verso l’oggetto. La larghezza di rilevamento deve essere regolata su una distanza tra oggetto rilevato e sfondo. Lo sfondo deve trovarsi almeno alla distanza della riduzione della larghezza di rilevamento del sensore sul nero dietro la larghezza di rilevamento impostata.
Sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità
Nel sensore fotoelettrico a riflessione con differenza di intensità, il trasmettitore e il ricevitore si trovano nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa dall’oggetto rilevato direttamente sul sensore.
La luce che colpisce l’oggetto rilevato viene in gran parte diffusa verso tutte le direzioni. Una parte estremamente piccola di tale luce emessa viene captata dal ricevitore. Se l’oggetto rilevato diffonde sufficientemente bene, la luce ricevuta attiva il sensore. Poiché il sensore funziona con la riflessione interna del materiale, la finitura superficiale, il colore e la lucentezza dell’oggetto influiscono sensibilmente sulla distanza di commutazione.
Caratteristiche e utilità
Idoneo per differenza bianco-nero
Zona attiva relativamente grande
La zona di rilevamento dipende ampiamente dalle caratteristiche di riflessione della superficie dell’oggetto
Posizionamento e monitoraggio con un solo sensore
Installazione semplice
Tempo di risposta breve
Istruzioni di montaggio e regolazione
Nei sensori fotoelettrici a riflessione diretta, secondo il principio della differenza di intensità, viene indicato il segnale di ricezione relativo. Rappresenta il livello di segnale ricevuto con un oggetto bianco in funzione della distanza.
Riconoscimento trasparente senza riflettore
Il riconoscimento trasparente senza riflettore si basa sul principio della fotocellula a riflessione. Il trasmettitore e il ricevitore sono installati nello stesso alloggiamento. La luce laser, rossa o a infrarossi trasmessa viene riflessa da un riflettore triplo o una pellicola riflettente al ricevitore. Se l’oggetto interrompe il fascio di luce (il sensore non riceve luce), l’uscita modifica il suo stato.
Il filtro polarizzatore previene che il sensore non riconosca oggetti che riflettono in modo analogo o migliore del riflettore. È possibile utilizzare apposite fotocellule a riflessione per il rilevamento di oggetti trasparenti.
Il filtro polarizzatore fa passare dalla luce emessa solo una direzione di polarizzazione. Il riflettore triplo depolarizza la luce al momento della riflessione. Una parte della luce riflessa verso il ricevitore attraversa il secondo filtro polarizzatore ruotato di 90° e viene captato dal ricevitore.
Caratteristiche e utilità
Oggetti trasparenti Rilevamento affidabile di oggetti trasparenti quali pellicole di imballaggio, bottiglie in PET, glasware.
Filtro polarizzatore Un filtro polarizzatore consente il rilevamento di oggetti indipendentemente dalla struttura e dal colore della superficie. Anche gli oggetti riflettenti e brillanti vengono riconosciuti in modo affidabile.
Istruzioni di montaggio e regolazione
Il sensore fotoelettrico a riflessione diretta deve essere orientato verso l’oggetto. La larghezza di rilevamento deve essere regolata su una distanza tra oggetto rilevato e sfondo. Lo sfondo deve trovarsi almeno alla distanza della riduzione della larghezza di rilevamento del sensore sul nero dietro la larghezza di rilevamento impostata.
Sensori ad alte prestazioni anche su superfici complesse
Range fino a 13 metri
Istruzioni di montaggio e regolazione
Trasmettitore e ricevitore devono essere configurati in sequenza. Più stretto è l’angolo di ricezione e riflessione, in modo più accurato dovrà avvenire.