L’installazione degli interruttori di precisione My-Com richiede un montaggio accurato. Si raccomanda una coppia max di 2,5 Nm.
My-Com E con tastatore in metallo duro e My-Com D con sfera tastatrice in acciaio indurito possono essere avviati lateralmente con un angolo max di 30°.
My-Com A, B, BS, C, F, G e M possono essere avviati solo assialmente poiché lateralmente può rompersi la punta di rilevamento o possono verificarsi imprecisioni del punto di commutazione.
L’interruttore di precisione My-Com deve essere fissato in modo stabile per far sì che il supporto non vibri; in questo modo viene garantito un rilevamento corretto. In caso di forti vibrazioni ed elevate accelerazioni possono verificarsi commutazioni errate a causa dell’inerzia della sfera di contatto.
Al fine di prevenire la rottura del cavo, quest’ultimo non può essere piegato direttamente a valle dell’interruttore My-Com.