Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Medición de volumen basada en el principio de inducción
El principio de medición del sensor de flujo inductivo magnético se basa en la ley de Faraday de inducción electromagnética. Las bobinas de aire integradas en el tubo de medición generan un campo magnético continuo (B) ortogonal a la dirección del flujo. Los soportes de carga de un líquido conductor (Q) se desvían al atravesar el campo magnético, creando tensión eléctrica (U). Los dos electrodos registran la tensión, la cual es proporcional a la velocidad media del caudal. Esto significa que cuanto mayor sea la velocidad del caudal, mayor será la tensión inducida. La señal de la tensión se convierte en volumen de caudal mediante la electrónica integrada del convertidor en función del diámetro nominal del tubo.
Estructura de los sensores de flujo inductivos magnéticos de Baumer
Los caudalímetros inductivos magnéticos de Baumer constan de un convertidor (PF75H/S opcionalmente con pantalla) y el sensor de medición (sensor). El sensor se utiliza integra en el proceso, es decir, en el tubo (en línea) y mide la tensión inducida que genera el medio conductor mientras fluye por el tubo de medición. El sensor de medición está disponible para varios diámetros de tubo y aplicaciones.
1) Convertidor 2) Pantalla opcional 3) Sensor de medición
Estructura de los sensores de flujo inductivos magnéticos de Baumer
Los parámetros importantes y las funciones del menú se pueden mostrar y configurar en la pantalla CombiView del sensor de flujo.
¿Cómo se estructura la pantalla?
La pantalla se divide en 3 zonas:
1) Barra de estado
Los pictogramas de los mensajes de alarma y error y el estado del relé DFON se muestran en la barra de estado.
2) Zona principal
En función del diseño de pantalla seleccionado, se muestran los siguientes valores de medición en la zona principal:
Tasa de flujo
Contador positivo de piezas
Contador negativo de piezas
Contador neto de piezas
Contador general positivo
Contador general negativo
Contador neto general
3) Barra adicional
Los siguientes valores de medición se muestran en la barra adicional en función del diseño de pantalla seleccionado:
Etiqueta o etiqueta de número
Unidad de los valores de medición
Representación gráfica de la tasa de flujo
Puede obtener más información sobre la navegación por los menús de la pantalla y los diseños de pantalla disponibles en las instrucciones de las variantes de sensor PF75H/S.
Amplia selección de recubrimientos para tubos de medición
Los sensores de flujo inductivos magnéticos de Baumer ofrecen una amplia selección de recubrimientos de tubo de medición (Lining) para cada medio. La elección adecuada del material óptimo depende del medio, el contenido sólido en el medio, la presión del proceso y la temperatura del proceso.
Tabla con recomendaciones de materiales:
Selección del caudalímetro adecuado
La elección del caudalímetro adecuado no solo depende del recubrimiento del tubo de medición, sino también del diámetro nominal del tubo de medición, es decir, del sensor de medición. En principio, el diámetro nominal viene especificado por el tubo existente. El siguiente nomograma permite realizar un cálculo de control con la velocidad de flujo predominante en el sistema.
Baumer ofrece sensores de flujo con diámetros nominales de DN 3 a DN 250.
Valores diferentes
Si se producen desviaciones entre el diámetro nominal calculado del sensor de flujo y el diámetro del tubo especificado, el valor del sensor del valor de medición suele ser menor. Si el ángulo de constricción es inferior a 8°, se puede adaptar con piezas de transición de brida cónica. Resulta fundamental tener en cuenta la pérdida de presión que se produce en el sistema. La pérdida de presión se puede consultar en la siguiente vista general en la intersección de la relación de diámetro d/D y la velocidad del flujo en el eje y.