Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Para la instalación de sensores de fuerza hay que tener en cuenta una serie de condiciones marco para lograr unos resultados de medición exactos. Además de las condiciones ambientales adecuadas, las superficies de contacto planas y suficientemente rígidas, las relaciones de rendimiento de carga también gozan de gran importancia. Los sensores de fuerza Baumer DLM están disponibles en diseños de botón, en línea y atornillados. A continuación, se describen los pasos individuales para montar los sensores de fuerza.
Sensores de fuerza de botón [DLMx0-BU]
Los sensores de fuerza de botón son adecuados para mediciones de fuerza de presión en entornos industriales duros.
El sensor se atornilla a un lado de un elemento de la máquina y mide la fuerza aplicada. Los sensores de fuerza de presión se atornillan con cuatro tornillos a una superficie de apoyo plana y lisa. Se recomienda el montaje con una llave dinamométrica y un par de apriete para el tamaño de sensor correspondiente.
La superficie de apoyo del sensor de fuerza siempre debe ser mayor que el diámetro del sensor y requiere una planitud máxima de 0,1 mm y una rugosidad de Ra=1,6 µm. La superficie de contacto del sensor debe presentar una estructura suficientemente rígida para que no se deforme durante la carga. Se recomienda un grosor mínimo de 5 mm para DLM20 y 10 mm para DLM30/DLM40.
Sensores de fuerza en línea [DLMx0-IN]
Los sensores de fuerza en línea son adecuados para mediciones de fuerza de tracción y presión en entornos industriales duros.
Preferiblemente, el sensor de fuerza se atornilla a un lado en el hexágono del sensor y se fija en el otro lado con una contratuerca. Las siguientes tres versiones pueden emplearse para conectar los sensores en línea a la contrapieza:
La herramienta/contrapieza se monta en el tope
En este tipo de montaje, se debe garantizar que la longitud de la rosca de la contrapieza sea lo suficientemente profunda. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje en la rosca principal.
La herramienta/contrapieza se atornilla y se fija con una contratuerca
Para ello, se debe garantizar que la longitud de la rosca de la contrapieza sea lo suficientemente profunda. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje de la contratuerca en la rosca principal.
La herramienta/contrapieza con orificio de paso se fija al bloque con una contratuerca
No se debe exceder el grosor máximo de la placa. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje de la contratuerca en la rosca principal.
Sensores de fuerza atornillados [DLMx0-SO]
Los sensores de fuerza atornillados «Screw-on» de Baumer son adecuados para mediciones de fuerza de tracción y presión en entornos industriales duros. Los sensores de fuerza se montan en dos pasos: montaje en la rosca principal e montaje en la placa atornillable.
Paso 1: montaje en la rosca principal
En principio, se puede elegir entre cuatro opciones diferentes para el montaje en la rosca principal.
La herramienta/contrapieza se monta en el tope
Para ello, se debe garantizar que la longitud de la rosca de la contrapieza sea lo suficientemente profunda. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje en la rosca principal.
La herramienta/contrapieza se atornilla y se fija con una contratuerca
Para ello, se debe garantizar que la longitud de la rosca de la contrapieza sea lo suficientemente profunda. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje de la contratuerca en la rosca principal.
La herramienta/placa con orificio de paso se fija al bloque con una contratuerca
No se debe exceder el grosor máximo de la placa. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje de la contratuerca en la rosca principal.
La herramienta/placa con orificio de paso está roscada en ambos lados
No se debe exceder el grosor máximo de la placa. Se debe utilizar una llave dinamométrica para el montaje de la contratuerca en la rosca principal.
Paso 2: montaje en la superficie atornillable
Los sensores de fuerza atornillados se montan en la superficie de apoyo con cuatro tornillos sobre una superficie de apoyo plana mecanizada. El sensor se puede montar tanto desde la parte superior como desde la parte inferior. En el caso del montaje desde la parte inferior, las inserciones roscadas también deben insertarse en el orificio ovalado desde arriba. Se recomienda el montaje con una llave dinamométrica y un par de apriete para el tamaño de sensor correspondiente.
Montaje desde el lado superior
Montaje desde el lado inferior
Indicaciones generales de diseño
La siguiente vista general muestra las posibilidades de error que deben evitarse en la aplicación. Las instrucciones de montaje se muestran como ejemplo en la variante de botón, pero también se aplican a los tipos de construcción en línea y atornillados.
La fuerza debe aplicarse de forma centralizada. Una aplicación de carga no centralizada provoca desviaciones de linealidad y sensibilidad.
La fuerza debe aplicarse axialmente. Una aplicación de carga no axial provoca desviaciones de linealidad y sensibilidad.
La superficie de apoyo del sensor debe ser lisa. Una superficie demasiado rugosa provoca desviaciones de linealidad y sensibilidad.
La superficie de apoyo del sensor debe ser suficientemente rígida y no debe deformarse con cargas. Una superficie de apoyo demasiado blanda provoca una desviación de sensibilidad y, en casos extremos, un fallo del sensor.
Se debe cumplir otro requisito para los sensores de fuerza en línea y atornillados:
No se pueden aplicar momentos flectores/torsión al sensor. Los momentos flectores provocan desviaciones de linealidad y sensibilidad y, en casos extremos, un fallo del sensor.