A

Assorbimento di corrente

L’assorbimento di corrente massimo a condizioni nominali, la corrente di inserimento può quindi essere maggiore per qualche ms.

C

Carico

Resistenza di carico massima di un’uscita in corrente. Il carico è la resistenza di misurazione (resistenza di ingresso della scheda di misurazione analogica) per convertire la corrente del segnale in una tensione misurabile.

Classe di protezione DIN EN 60529

La classe di protezione indica in che misura il sensore è protetto dall’umidità, dalla polvere e dalla penetrazione di corpi esterni.

Coppia limite

Coppia ammessa intorno all’asse di misurazione del sensore di forza che non causa variazioni significative costanti alle caratteristiche tecniche di misurazione del sensore di forza con contestuale sollecitazione a forza nominale.

D

Deformazione nominale

La deformazione nominale è la deformazione per cui il sensore è concepito a livello nominale, ovvero fino a cui vengono rispettate le specifiche tecniche di misurazione. Nelle indicazioni seguenti, il dato percentuale si riferisce sempre alla deformazione nominale.

F

Forza di rottura minima

La forza di rottura minima descrive la forza del sensore di forza a partire da cui occorre considerare una distruzione meccanica. In caso di sollecitazione oltre la forza di rottura minima si suggerisce di non riutilizzare più il sensore.

Forza nominale

La forza nominale è la forza per cui il sensore è concepito a livello nominale, ovvero fino a cui vengono rispettate le specifiche tecniche di misurazione. In base al tipo è possibile distinguere tra forza nominale di pressione e trazione. Nelle indicazioni seguenti, il dato percentuale si riferisce sempre alla forza nominale.

Forza trasversale limite

Forza trasversale statica ammessa che non causa variazioni significative costanti alle caratteristiche tecniche di misurazione del sensore di forza con contestuale sollecitazione a forza nominale.

Frequenza di risonanza di base

Frequenza di risonanza con cui il sensore di forza senza carico né punti di applicazione della forza oscilla in direzione dell’asse di misurazione in base all’eccitazione impulsiva mentre la sua base prevista per il fissaggio è collegata a una massa idonea.

Frequenza limite

Con questa frequenza, il segnale di uscita viene attenuato di 3 dB (a circa il 70,7%).

I

Immunità elettromagnetica

Direttiva/Norma sull’immunità alle interferenze, sulle emissioni elettromagnetiche e irradiazioni.

Impulso di taratura

L’impulso di taratura è il tempo minimo in cui occorre superare il valore \(U_{Ta}\) per avviare la taratura.

Intervallo di taratura

Entro questo intervallo, il sensore è in grado di eseguire una taratura e di impostare il segnale di uscita sul segnale zero.

Isteresi

Per isteresi o nella letteratura nota anche come errore di inversione si intende la differenza dei segnali di uscita di una serie ascendente e discendente alla stessa sollecitazione, riferita al segnale di uscita con aumento del carico in condizioni di montaggio ideali. Fattori di influenza sono l’isteresi del materiale del corpo sensore, l’isteresi del principio di misurazione e gli influssi di attrito esterno dovuto alla struttura di misurazione.

Hysteresis_en.jpg

L

Fatigue strength

Load limit related to the nominal force up to which the sensor can undergo more than at least 1 million dynamic load cycles without permanent changes in the metrological properties. Also often to be found in literature under the term relative working stroke.

Fatigue strength.jpg

M

Bending limit moment

Permissible static bending limit which does not cause any permanent significant changes in the physical properties of the force sensor when simultaneously loaded with the nominal force.

P

Bridge input resistance

Ohmic resistance between the +VS and -VS voltage supply connections of a passive sensor.

Bridge output resistance

Ohmic resistance between the sig+ and sig- signal outputs of a passive sensor.

Corrosion protection

Corrosion protection describes the corrosion category in DIN EN ISO 12944-2 according to which the sensor can be used without problems under certain ambient conditions.

Nominal measuring path

The nominal measuring path describes the path that the two external force introduction points or surfaces of the force sensor take relative to each other in the measuring direction as a result of a load with nominal force. The typical nominal measuring path for diaphragm force sensors is approx. 0.1 mm.

Signal polarity positive

Positive change in the output signal with defined direction of the input parameter.

R

Bridge resistance

Ohmic resistance of the entire measuring bridge.

Insulation resistance

Ohmic resistance, measured between any connecting cable and the sensor body under a defined test voltage.

Load resistance

Minimum input resistance of the connected measuring system.

Measuring resolution

Smallest possible subdivision of transferable measured values in digital systems.

Noise

Effective value of the noise of the output signal in the specified frequency range.

Operating temperature range

The operating temperature range describes the temperature range in which the sensor complies with the physical specifications.

Random DIN EN 60068-2-64

Resistance of the sensor to vibration, without the sensor experiencing any permanent significant changes in its metrological properties up to nominal force.

Repeatability

Repeatability describes the accuracy of the sensor when the installation position is not changed. The maximum difference between the output signals with the same force is determined from several measurement series when the installation position is not changed. Repeatability is particularly important for force sensors that are installed only once.

Reproducibility

Reproducibility describes the accuracy of the sensor when the installation position is changed. The maximum difference between the output signals with the same force is determined from several measurement series in different installation positions. Reproducibility is particularly important for force sensors that measure temporarily and are installed and removed frequently.

Sensor stiffness

Sensor stiffness is defined as the ratio of force to axial deformation of the sensor body. The fundamental resonant frequency of the sensor can be decisively influenced with the help of sensor stiffness.

Sensorsteifigkeit.jpg

Storage temperature range

Temperature range in which the sensor can be stored without mechanical or electrical stress, without any permanent significant changes in its physical properties being detectable when the sensor is reused within the operating temperature range.

Supply voltage

In this voltage range, the sensor can be operated permanently over the entire operating temperature range without exceeding the limits of the physical properties and without impairing the electrical protective circuit.

S

Creep error

Creep describes the time-dependent change in the output signal of the force sensor under constant load. A distinction is made between loading creep and unloading creep. In loading creep, the change in the measuring signal is examined at constant force over a longer period of time. In unloading creep, the force sensor is first loaded with a constant nominal force. After unloading, the change in the measuring signal is then evaluated in an unloaded state.

Creep_error.jpg

Non-linearity

Non-linearity is the maximum deviation of the calibration curve of a sensor, determined with increasing force from the reference line through the zero point, under ideal installation conditions. The reference line is a compensation function of the first degree, the slope of which is determined in such a way that the sum of the squares of all signal deviations from the reference line results in a minimum (in literature: weighted least squares method). The main cause of non-linearity is often a non-symmetrical introduction of force.

Non-linearity.jpg

Output signal

Type of output signal of the sensor with electric amplifier. The output signal is proportional to the nominal force. For a 100 N force sensor with a voltage output of 0 - 10 V, 0 V corresponds to 0 N and 10 V corresponds to a nominal force of 100 N.

Overload

Overload is the force up to which the force sensor remains fully functional under a single load and continues to comply with the technical specifications. The sensor does not undergo any plastic deformation.

Overload.jpg

Shock DIN EN 60068-2-27

Resistance of the sensor to impacts (mechanical shocks), without the sensor experiencing any permanent significant changes in its metrological properties up to nominal force.

Temperature effect zero

\(TK_{0}\) describes the change of the zero signal of the force sensor related to the nominal sensitivity due to a change in the ambient temperature \(T_{i}\) of 10 K. This information is given in % per 10 K.

Temperature effect zero.jpg

Zero point deviation

The zero point deviation describes the maximum deviation of the zero signal in a disassembled state from the value zero in relation to nominal sensitivity. With force sensors below 100 N, it is important to ensure that the sensor lies on a flat surface without force.

T

Bridge voltage

Stabilized supply voltage for the passive sensor.

Sensitivity tolerance

Relative deviation of sensitivity under nominal load from nominal sensitivity.

Zero adjustment active

At least this voltage must be applied to the zero adjustment input so that zero adjustment can be reliably started.

Zero adjustment inactive

This voltage must not be exceeded at the zero adjustment input to reliably ensure that no zero adjustment is started.

Zero adjustment time

This is the maximum time the sensor needs to perform zero adjustment.

V

Measuring rate

The measuring rate describes the internal sampling rate of the analog sensor signal.

Nominal sensitivity

Ratiometric output signal of a passive sensor at nominal force. The output signal is proportional to the bridge voltage \(U_{E}\) .

Temperature effect sensitivity

\(TK_{E}\) describes the relative change in the sensitivity of the force sensor as a result of the change in the ambient temperature \(T_{i}\) of 10 K. This information is given in % per 10 K.

Temperature effect sensitivity.jpg

Vibration DIN EN 60068-2-6

Resistance of the sensor to forced sinusoidal oscillatory movements with a specified degree of severity, without permanent significant changes in its metrological properties being detectable up to nominal force.

To the top