간섭, 전자기 방출, 복사에 대한 저항성에 관한 지침 / 규격
\(TK_{0}\)는 주변 온도가 \(T_{i}\) 10K로 변함으로 인해 발생한 힘 센서 제로 신호의 공칭 특성 값과 관련된 변화입니다. 이는 10K당 %로 표시됩니다.
\(TK_{E}\)는 주변 온도가 \(T_{i}\) 10K로 변함으로 인해 발생한 힘 센서 특성 값의 상대적 변화입니다. 이는 10K당 %로 표시됩니다.
공칭력은 센서가 명목상 설계되어야 하는 힘입니다. 즉, 그 값까지는 측정 기술 제원이 준수해야 합니다. 이때 각 유형에 따라 공칭 인장력과 압축력을 구분할 수 있습니다. 다음의 기재 사항에서는 백분율 표시는 공칭력을 기준으로 합니다.
공칭력에서 비율계량적 수동 센서 출력 신호 출력 신호는 브리지 전압에 비례합니다 \(U_{E}\) .
공칭 변위는 양쪽 외부 힘 적용 지점 또는 힘 센서 면적이 공칭력에 의한 부하의 결과로 측정 방향에서 서로에 대해 상대적으로 이동한 변위를 설명합니다. 멤브레인 힘 센서에서의 일반적인 공칭 변위는 약 0,1mm입니다.
공칭 연신력은 센서가 명목상 설계되어야 하는 연신력입니다. 즉, 그 값까지는 측정 기술 제원이 준수해야 합니다. 다음의 기재 사항에서는 백분율 표시는 공칭 연신율을 기준으로 합니다.
과부하는 그 힘까지는 한 번의 부하에서 힘 센서가 계속 완전하게 작동 가능하고 기술적 제원이 계속 준수되는 힘입니다. 이때 센서에는 소성 변화가 발생하지 않습니다.
무부하 힘 센서에 지정된 고정용 베이스가 충분한 접지에 연결되어 있는 상태에서, 무부하 힘 센서가 힘 적용 부분 없이 갑작스러운 자극에 의해 측정 축 방향으로 진동하는 공진 주파수
지정된 주파수 범위에서 출력 신호 노이즈의 유효값
센서가 공칭력에서 지속되는 측정 기술 특성의 현저한 변화 없이 겪게 되는 진동에 대한 센서의 저항성
이 범위에서는 센서의 무게 측정을 수행하고 출력 신호를 제로 신호로 조정해야 합니다.
무게 측정이 확실하게 시작되지 않도록 이 전압이 무게 측정 입력에서 초과되어서는 안 됩니다.
무게 측정을 실행하기 위해 센서에 최대한 이 시간이 필요합니다.
무게 측정 펄스는 무게 측정을 시작하기 위해 \(U_{Ta}\)가 초과되어야 하는 최소 시간입니다.
무게 측정을 확실하게 시작하기 위해서는 이 전압이 최소한 무게 측정 입력에 있어야 합니다.
반복 가능성은 장착 위치가 변경되지 않았을 때의 센서 정확성입니다. 변경되지 않은 장착 위치에서 시도한 여러 번의 측정에서 나온 힘이 동일 할 때 출력 신호의 최대 차이가 측정됩니다. 반복 가능성은 1회 장착되는 힘 센서에 특히 중요합니다.
작동 온도 범위 내에서 센서를 재사용할 때 센서의 측정 기술 특성에 어떤 현저한 변화도 확인되지 않은 상태로 센서를 기계적 및 전기적 응력 없이 보관할 수 있는 온도 범위
보도 등급은 센서가 어느 정도로 습기 및 먼지와 이물질의 침투에서 보호되는지를 나타냅니다.
전류 출력의 최대 부하 저항 부담은 신호 전류를 측정 가능한 전압으로 변환하기 위한 측정 저항(아날로그 측정 카드의 입력 저항)입니다.
부식 방지는 DIN EN ISO 12944-2의 어떤 부식성 카테고리에 따라 특정 환경 조건에서 센서를 문제 없이 사용할 수 있는지 설명합니다.
연결된 측정 시스템의 최소 입력 저항
수동 센싱 요소의 전원 공급 포트 +VS와 -VS 사이 옴 저항
전체 측정 브리지의 옴 저항
수동 센싱 요소의 안정화된 공급 전압.
수동 센싱 요소의 Sig+와 Sig- 사이 옴 저항
선형성 편차는 이상적인 장착 조건에서 기준선에서 영점을 통과하는 힘이 증가할 때 확인되는 센서 특성 곡선의 최대 편차입니다. 기준선은 기울기가 기준선에서의 모든 신호 편차를 제곱한 수의 합이 최소가 되는 방식으로 결정되는 1차 보상 함수입니다(문헌: 최소 제곱 오차). 선형성 편차의 주요 원인은 종종 비대칭적인 힘 적용입니다.
센서 강성은 센서 본체의 축방향 변형에 대한 힘의 관계로 정의됩니다. 센서 강성에 의해 센서의 기본 공진 주파수가 결정적인 영향을 받을 수 있습니다.
센서가 공칭력에서 지속되는 측정 기술 특성의 현저한 변화 없이 겪게 되는 충격 응력(기계적 쇼크)에 대한 센서의 저항성
정의된 입력 변수 방향에서 출력 신호의 양의 방향 변화
영점 편차는 공칭 특성 값을 기준으로 값이 0인 탈거된 상태에서 영점 신호의 최대 편차입니다. 100N 미만의 힘 센서에서는 센서가 힘이 없이 평평한 표면에 높이도록 주의해야 합니다.
전압 공급 범위는 센서가 특정 기술 특성을 준수하는 온도 범위를 설명합니다.
재현 가능성은 장착 위치가 변경되었을 때의 센서 정확성입니다. 서로 다른 장착 위치에서 시도한 여러 번의 측정에서 나온 힘이 동일 할 때 출력 신호의 최대 차이가 측정됩니다. 재현 가능성은 임시로 측정되고 빈번하게 장착 및 탈거되는 힘 센서에 특히 중요합니다.
공칭 조건에서 최대 전류 소비, 이때 스위치 ON 전류는 몇 ms 동안 더 클 수 있습니다.
이러한 전압 범위에서는 특정 기술 관련 특성의 한계가 초과되지 않고 전기 보호 회로의 저하가 발생하지 않는 상태로 센서가 전체 작동 범위에 걸쳐 지속적으로 작동될 수 있습니다.
정의된 테스트 전압에서 임의의 연결 라인과 센서 본체 사이에서 측정된 옴 저항
공칭력에서 지속되는 측정 기술 특성의 현저한 변화가 확인되지 않는 지정된 심각도의 사인파 진동 운동에 대한에 대한 센서의 저항성.
최소 파괴력은 기계적 파괴가 예상되는 힘 센서의 힘을 나타냅니다. 최소 파괴력을 초과하는 부하를 가한 경우 센서의 재사용은 더 이상 권장되지 않습니다.
전기 증폭기가 있는 센서의 출력 신호 종류 출력 신호는 공칭력에 비례합니다. 전압 출력이 0 ~ 10 V인 100 N 힘 센서의 경우 0 V 0 N 및 10 V는 100 N의 공칭력에 상응합니다.
측정류는 아날로그 센서 신호의 내부 샘플링 레이트입니다.
디지털 시스템에서 전송 가능한 측정값의 가능한 최소 분할.
크리프는 부하가 일정한 상황에서 출력 신호의 시간에 따른 변화를 설명합니다. 여기에서는 부하 크리프와 부하 경감 크리프가 구분됩니다. 부하 경감 크리프에서는 장기간에 걸쳐 힘이 일정할 때 측정 신호의 변화가 조사됩니다. 부하 경감 크리프에서는 먼저 힘 센서에 일정한 부하가 가해집니다. 이어서 부하 경감 후 부하가 경감된 상태에서의 측정 신호 변경을 평가합니다.
공칭 특성 값의 공칭 부하 하에서 특성 값의 상태 편차
측정 기술 특성에 대한 지속적인 변경 없이 센서가 최소 1백만 회 이상의 동적 부하 사이클을 경험할 수 있는 부하 한계와 관련된 공칭 힘 문헌에서는 또한 상대 작동 행정이라는 용어가 사용됩니다.
공칭력과 부하가 동시에 가해질 때 힘 센서의 기계 측정 특성의 현저한 변화가 지속되지 않도록 작용하는 허용 정적 굽힘 모멘트
이 주파수에서는 출력 신호가 3dB(약 70.7%로) 완화됩니다.
공칭력과 부하가 동시에 가해질 때 힘 센서의 기계 측정 특성의 현저한 변화가 지속되지 않도록 작용하는 힘 센서 측정 축의 허용 회전 모멘트
공칭력과 부하가 동시에 가해질 때 힘 센서의 기계 측정 특성의 현저한 변화가 지속되지 않도록 작용하는 허용 정적 횡력
문헌에서는 역전 전압으로도 불리는 히스테리시스는 이상적인 장착 조건에서 부하가 증가할 때의 출력 신호를 기준으로 부하가 동일할 때 증가 곡선과 감소 곡선의 출력 신호 차이입니다. 여기에 영향을 미치는 요인은 센서 본체의 재료 히스테리시스, 측정 원칙의 히스테리스 및 측정 구조에 의핸 마찰 요인입니다.