유도 원리 기반 용적 측정

자기 유도식 유량계 센서의 측정 원칙은 패러데이 전자기 유도 법칙에 기반합니다. 측정관에 통합된 에어 코일이 흐름 방향에 수직인 연속 자기장(B)을 생성합니다. 전도성 액체(Q)의 전하 캐리어는 자기장이 통과할 때 편향되는데, 이를 통해 전기 전압(U)이 발생합니다. 전압은 평균 유속에 비례하고 두 전극에 의해 수용됩니다. 이는 유속이 빠를수록 유도되는 전압이 높다는 것을 의미합니다. 전압 신호는 파이프의 공칭 직경을 기반으로 트랜스미터의 통합된 전기장치에 의해 유량으로 환산됩니다.
Funktionsweise_PF75H_vereinfacht_20-0324.jpg
Johannes Maier

Baumer 자기유도식 유량 센서 구조

Baumer 자기 유도식 유량계는 측정 변환기(PF75H/S, 옵션으로 디스플레이 포함) 및 센싱 요소(센서)로 구성됩니다. 센서는 공정, 즉 파이프(인라인)에 직접 장착되며 전도성 매체가 측정관을 통과할 때 이에 의해 생성되는 유도성 전압을 측정합니다. 센싱 요소는 다양한 파이프 직경 및 적용 분야에서 사용할 수 있습니다. 
Baumer_Magmeter-sensor-structure_ML_20200408_PH.jpg
3)    센싱 요소

Baumer 자기유도식 유량 센서 구조

중요한 매개변수 및 메뉴 기능은 유량 센서의 CombiView에 표시되며 구성할 수 있습니다.
Baumer_Magmeter-display_ML_20200408_PH.jpg
디스플레이는 어떻게 구성되어 있나요?
Baumer_Magmeter-display-structure_ML_20200408_PH.jpg
 

다양한 측정관 라이닝

재료 권장 사항이 들어 있는 표:
Baumer_Magmeter-Messrohrauskleidung_Tabelle_EN.jpg

올바른 유량계 선택

측정관 라이닝뿐 아니라 측정관, 즉 센싱 요소의 공칭 너비 역시 올바른 유량계 선택에서 중용한 요소입니다. 공칭 너비는 원칙적으로 존재하는 튜브 라인에 지정되어 있습니다. 아래의 노모그램을 이용해 시스템에서 우세한 유속의 통제 계산을 실시할 수 있습니다. 
Baumer_Magmeter-Nennweite-Messrohre_ML.jpg
Baumer는 DN 3에서 DN 250까지의 공칭 너비를 가진 유량 센서를 제공합니다.
편차 값
유량 센서와 규정된 튜브 직경의 계산된 공칭 너비 사이에 편차가 발생할 경우 대부분 센싱 요소의 값이 더 작습니다. 수축 각도가 8° 미만인 경우 이는 원추형 플랜지 어댑터로 조정할 수 있습니다. 이때 시스템에서 발생하는 압력 손실을 반드시 고려해야 합니다. 압력 손실은 아래 개요에서 직경 비율 d/D와 y축의 유속이 교차하는 지점에서 읽을 수 있습니다.  
공칭 흐름
E-Zchn-7556.jpg

제품 포트폴리오

맨 위로