사이트를 최적으로 설계하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 무엇보다도 이러한 쿠키는 귀하의 사용 행동에 대한 데이터도 수집합니다. 동의하지 않으면 아래 "통계 및 마케팅" 필드에서 이 옵션을 선택 취소하십시오. 귀하는 언제든지 비공식적으로 동의를 철회할 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보 및 쿠키 통합과 관련된 귀하의 권리는 데이터 보호 선언에서 확인할 수 있습니다.
3선식 센서의 병렬 연결은 허용됩니다. 연결된 센서의 내부 저항이 나머지 이니시에이터에 영향을 미치기 때문에 여기에서는 디커플링 다이오드를 사용해야 합니다.
연결 그래프
나열된 그래프는 감쇠되지 않은 스위칭 상태를 나타냅니다. 센서는 개체가 감지 영역에 있으면 즉시 감쇠된 상태에 있습니다. 그래프에서 Z은 부하 저항의 일반적 위치를, Uz은 이 부하 저항에 적용되는 전압을 나타냅니다. Uz = 높음( +Vs)일 경우 전류가 흐르고, Uz = 낮음( 0 V)일 경우에는 부하 저항을 통해 전류가 흐르지 않습니다. 출력과 +Vs 사이의 부하 저항은 풀업 저항으로, 출력과 0V 사이의 부하 저항은 풀다운 저항으로 표시됩니다.
PNP 또는 NPN 출력
PNP 또는 NPN 출력이 있는 센서는 3선식으로(+Vs, 출력 및 0V) 설계되었으며 직류(DC)로 작동됩니다. PNP 센서의 경우 부하 저항이 출력과 0V 사이(풀다운 저항)에, NP 센서의 경우에는 +Vs와 출력 사이(풀업 저항)에 있습니다. 이로 인해 PNP 출력은 스위칭 시 양(+)의 작동 전압과 연결되고(+ 신호 제어 출력), NPN 출력은 이와 달리 스위칭 시 음(-)의 작동 전압과 연결됩니다(- 신호 제어 출력). 닫힘 또는 열림 접점이 스위칭 기능을 정의합니다. 닫힘 접점은 일반 열림(NO), 열림 접점은 일반 닫힘(NC)로도 표시됩니다. 개체로 감쇠할 경우 센서는 평상시 열림 기능이 있는 센서와 연결하고(Uz = 높음), 평상시 닫힘 기능이 있는 센서는 연결을 분리합니다(Uz = 낮음).
연결 그래프에 대한 설명
나열된 그래프는 감쇠되지 않은 스위칭 상태를 나타냅니다. 센서는 개체가 감지 영역에 있으면 즉시 감쇠된 상태에 있습니다. 그래프에서 Z은 부하 저항의 일반적 위치를, Uz은 이 부하 저항에 적용되는 전압을 나타냅니다. Uz = 높음( +Vs)일 경우 전류가 흐르고, Uz = 낮음( 0 V)일 경우에는 부하 저항을 통해 전류가 흐르지 않습니다. 출력과 +Vs 사이의 부하 저항은 풀업 저항으로, 출력과 0V 사이의 부하 저항은 풀다운 저항으로 표시됩니다.
설치 순서
측정 영향에 의도치 않게 영향을 미치는 것을 방지하여 최대 스위칭 거리에 도달하기 위해 조립 순서를 따르고 기재된 최고 거리를 준수해야 합니다. 최소 거리에 미달하는 경우 스위칭 거리의 감소를 예상해야 합니다. 센서는 각 작업 전에 테스트하는 것이 좋습니다.
센서의 데이터 시트에 다양한 장착 상황에 대한 보정 계수가 규정되어 있는 경우, 해당 보정 계수가 아래의 일반 지침에 우선합니다.
맞은 편에 있는 센서에 의해 서로 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 최고 거리를 준수해야 합니다.
최대 조임 토크
근접 스위치 장착 시의 손상을 방지하기 위해 기재된 조임 토크를 초과해서는 안 됩니다. 센서 헤드 영역에는 약 30% 감소된 값이 적용됩니다.
나사산이 없는 하우징의 조립 지침
예를 들어, 그러브 나사를 사용하여 고정할 때와 같은 강한 점하중은 피해야 합니다(IFRM 03, 04, 06). 부적절한 장착은 근접 스위치에 불가역적 손상을 유발할 수 있습니다. 하우징 직경이 6,5mm인 센서는 플라스틱 클램핑 블록 10109474를 사용하여 장착하는 것이 좋습니다.
스트랜드 단면
설정 / 티치 인
Baumer 티치 인 기능
선형성 특성 곡선이 있는 Baumer AlphaProx 센서, Faktor 1 및 고민감성 센서에는 다양한 티치 모드가 있는 티치 기능이 있습니다. 이로 인해 측정 범위를 지정된 한계 안에서 자유롭게 구성할 수 있습니다. 예를 들면, 신호 편차가 큰 작은 측정 범위를 원하는 경우 이를 몇 밀리미터로 제한할 수 있습니다. 필요시 출력 신호의 작용 방향 역시 반전시킬 수 있습니다.
또한 디지털 출력의 스위치 ON 및 OFF 지점 역시 지정할 수 있습니다. 이 지점들은 개별적으로 프로그래밍 가능한 측정 영역의 내부와 외부 모두에 있어도 됩니다.
측정 범위의 시작 위치(예: 0V)나 중간 위치(예: 5V), 최종 위치(예: 10V) 학습 이 티치 모드에서는 출력 특성 곡선을 특성 곡선의 민감도나 경사도 변경 없이 이동시킬 수 있습니다. 이 기능은 장착 공차의 전자적 보정에 사용되어 시리즈 제조 중 빠르고 간단한 보정을 가능하게 합니다.
2점 티치는 두 개의 기준점(시작 지점 및 종료 지점)에 접근할 수 있는 작업에서 사용됩니다. 측정 범위 조정을 통해 출력 특성 곡선의 민감도 또는 경사도를 작업에 안전하게 맞도록 조정하고, 장착 공차 및 기계적 제조 공차를 보상할 수 있습니다. 처음으로 학습된 위치는 항상 시작 값(예: 0V), 두 번째는 최종 값(예: 10V)에 해당합니다. 티치 순서에 따라 출력 특성 곡선은 측정 개체에 접근할 때 증가하거나 감소합니다.
추가적인 디지털 출력이 있는 아날로그 거리 센서는 2점 티치 아날로그 대신에 티치 디지털 창을 사용합니다. 이로 인해 아날로그 출력 신호와 상관없이 디지털 출력에 대해 측정 개체와 센서 사이의 유효하거나 유효하지 않은 거리 영역이 정의됩니다. 티치 순서에 따라 측정 개체가 학습된 거리 범위 안에 있는 경우 디지털 출력은 HIGH 또는 LOW입니다. 이 티치 기능은 아날로그 신호와 상관없이, 예를 들면, 최종 위치 스위칭에 대해 별도의 스위칭 신호를 지정하는 데 사용됩니다.
Factory Reset
티치 기능이 있는 모든 센서에는 센서를 다시 초기 설정으로 복원하는 Factory Reset이 있습니다.