사이트를 최적으로 설계하고 지속적으로 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다. 무엇보다도 이러한 쿠키는 귀하의 사용 행동에 대한 데이터도 수집합니다. 동의하지 않으면 아래 "통계 및 마케팅" 필드에서 이 옵션을 선택 취소하십시오. 귀하는 언제든지 비공식적으로 동의를 철회할 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보 및 쿠키 통합과 관련된 귀하의 권리는 데이터 보호 선언에서 확인할 수 있습니다.
별도의 하우징에 있는 송신기가 빛을 별도의 수신시로 송신합니다. 매체에 의해 송신 빔이 중단되는 경우 이는 감지된 것입니다.
일방향 광배리어의 활성 범위(A)는 수신기 또는 송신기의 렌즈 직경과 동일합니다. 송신기 및 수신기의 허용 구역(B)가 더 큽니다. 그러나 이는 광택이 있는 표면 근처에서 조정 및 작동 시에만 중요합니다. 초점이 맞춰진 레이저 일방향 광배리어는 레이저 광선의 활성 영역 직경과 일치하는 데, 이는 해당 직경이 수신기측의 커버 개구 또는 수신 렌지보다 작을 경우에 해당됩니다.
특징 및 사용
분리된 배열로 인해 등가의 반사 시스템에 비해 큰 신호 자원과 함께 큰 작동 범위가 실현됩니다. 따라서 일방향 광배리어는 오염, 먼지, 습기와 같은 열악한 환경 조건에서의 작동에 가장 적합합니다.
명확하게 정의된 동일하게 유지되는 활성 구역에 의해 전체 감지 범위에 걸쳐 매우 일정한 재현 가능성이 가능합니다.
스위칭 포인트는 개체 표면 상태에 무관합니다.
조립 및 조정 관련 정보
송신기 및 수신기를 서로에 대해 정렬해야 합니다. 조사각 및 수신각이 좁을수록 이는 더 정확하게 이행해야 합니다.
반사 광배리어
송신기와 수신기가 동일한 하우징 안에 있습니다. 방출된 자외선이나 적외선, 레이저 라이트가 3중 리플렉터 또는 리플렉터 포일에 의해 수신기로 반사됩니다. 개체가 광선을 중단하면(센서가 빛을 수신하지 않음) 출력이 자신의 상태를 변경합니다.
특징 및 사용
응답 시간이 0,05ms인 레이저 반사 광배리어 및 초점이 맞춰진 레이저 광선은 매우 작고 빠르게 움직이는 개체(직경 0,1mm)도 문제 없이 감지합니다.
조립 및 조정 관련 정보
각 센서에는 자체 기능 자원 그래프가 있습니다. 작동 안전은 주변 조건에 크게 영향을 받기 때문에 광배리어가 가장 높은 신호 자원으로 작동하도록 유의해야 합니다.
반사경이 없는 광배리어
SmartReflect
SmartReflect 원리를 이용하는 광배리어의 경우 반사 또는 일방형 광배리어와 달리 센서와 기계 부분 등의 사이에 폐쇄된 광선이 구축됩니다. 개체가 광선을 중단시키고 센서를 스위칭시킵니다. 전제 조건은 임의의 기계 부분과 같은 배경에 센서의 감지 영역이 있고 광선을 닫는 것입니다.
특징 및 사용
높은 안전성
배리어 원리 덕분에 매우 안전한 물체 감지
리플렉터의 약점을 제거하여 공정 안전성 향상
오염에 의한 기능 손상 없음
운영 비용 감소
별도의 리플렉터/수신기가 필요 없기 때문에 시간 절약
정기적 반사경 교체가 더 이상 필요하지 않음
상당한 노력이 소요되는 반사경 청소가 필요 하지 않음
조립 및 조정 관련 정보
SmartReflect 광배리어는 감지 영역 내에서 기계 부분과 정렬되어야 합니다. 그 다음 이 기계 부분은 티치 인으로 학습됩니다.
배경 억제 기능이 있는 확산 센서
삼각 측량 방식을 통한 배경 억제 기능이 있는 확산 센서는 스캔 대상에서 반사되는 빛의 강도를 평가할 뿐 아니라 대상과 센서 사이의 거리 역시 감지합니다. 이를 통해 광선 직경의 최소 크기를 가지며 조정 가능한 스캔 범위 내에 있는 개체는 그 색상 및 표면과 상관없이 감지될 수 있습니다. 배경 억제 기능 및 레이저 광원이 있는 확산 센서는 매우 정밀한 포지셔닝이 필요한 응용 분야를 위해 개발되었습니다. 초점이 잘 맞춰진 광선을 통해 저항기의 전선이나 나사산과 같이 매우 작은 물체도 정확하게 감지하거나 카운팅할 수 있습니다.
특징 및 사용
빠른 응답 시간 덕분에 작고 빠르게 움직인 개체를 확실하게 감지할 수 있습니다.
조립 및 조정 관련 정보
반사형 광 센서는 개체에 대해 정렬되어야 합니다. 스캔 거리는 스캔 대상과 배경 사이의 거리에 맞춰 설정해야 합니다. 배경은 설정된 스캔 거리 뒤의 검정색에서 센서 스캔 거리의 감소 거리 이상이어야 합니다.
강도 차이가 있는 반사형 광센서
강도 차이가 있는 반사형 광센서의 경우 송신기와 수신기가 동일한 하우징 안에 있습니다. 방출된 자외선이나 적외선, 레이저 라이트가 감지 대상에서 센서로 직접 반사됩니다.
감지 대상에 부딪힌 빛은 대부분 모든 방향으로 확산되어 반사됩니다. 이 반사광의 아주 작은 부분만 수신기에 보입니다. 감지 대상이 충분히 잘 반사하는 경우 수신된 빛은 센서를 스위칭시킵니다. 센선는 재료의 자체 반사로 작동하기 때문에 개체의 표면 상태, 색상, 광택은 스위칭 거리에 큰 영향을 미칩니다.
특징 및 사용
흑백 구분에 적합함
상대적으로 큰 활성 범위
감지 범위는 개체 표면의 반사 상태에 크게 의존합니다.
단지 하나의 센서로 포지셔닝 및 모니터링
간단한 설치
짧은 응답 시간
조립 및 조정 관련 정보
강도 차이 원리에 따르는 반사형 광센서의 경우 상대적 수신 신호가 표시됩니다. 백색 개체에서 수신된 신호 범위가 거리 함수로 표시됩니다.
리플렉터 없이 투명 감지
리플렉터 없이 투명 감지 기능은 반사 광배리어 원리에 기반합니다. 송신기와 수신기가 동일한 하우징 안에 있습니다. 방출된 자외선이나 적외선, 레이저 라이트가 3중 리플렉터 또는 리플렉터 포일에 의해 수신기로 반사됩니다. 개체가 광선을 중단하면(센서가 빛을 수신하지 않음) 출력이 자신의 상태를 변경합니다.
편광 필터에 의해 센서가 리플렉터와 비슷하게 또는 더 잘 반사하는 개체를 감지하지 못하게 합니다. 특수 반사 광배리어는 투명한 개체의 감지에 사용할 수 있습니다.
편광 필터는 방출된 라이트에서 한 편광 방향으로만 통과시킵니다. 삼중 리플렉터는 반사 시 빛을 탈편광시킵니다. 수신기로 반사된 빛의 일부는 90°로 회전된 두 번째 편광 필터를 통과하여 수신기에서 보입니다.
특징 및 사용
편광 필터를 사용하면 표면의 상태 및 색상에 상관없이 개체를 감지할 수 있습니다. 광택이 있거나 반사하는 표면도 신뢰할 수 있게 감지됩니다.
조립 및 조정 관련 정보
반사형 광 센서는 개체에 대해 정렬되어야 합니다. 스캔 거리는 스캔 대상과 배경 사이의 거리에 맞춰 설정해야 합니다. 배경은 설정된 스캔 거리 뒤의 검정색에서 센서 스캔 거리의 감소 거리 이상이어야 합니다.