El sensor funciona con el método de tres zonas, lo que significa que transmite los tres colores rojo, verde y azul y evalúa los componentes de color de los tres colores reflejados por el objeto.
El color de un objeto se programa mediante el proceso de programación. Si el sensor vuelve a detectar el color durante la medición, activa la salida correspondiente. Las tolerancias seleccionables permiten detectar diferencias de color precisas o generales.
El uso del sensor de color resulta tan sencillo como el de un sensor fotoeléctrico de reflexión. Solo se deben tener en cuenta los dos puntos siguientes:
Los sensores de contraste permiten detectar las diferencias de contraste más precisas. Los contrastes se producen cuando las superficies presentan zonas claras y oscuras (por ejemplo, una marca de color oscuro sobre un color de base claro) o debido a estructuras sobre una superficie (por ejemplo, una costura de soldadura).
Los sensores de contraste se basan en el principio de diferenciación de intensidad con un pequeño punto de luz claramente definido. En una zona de trabajo ideal, el sensor se optimiza para detectar las diferencias de contraste más precisas con casi total independiente de las pequeños modificaciones de distancia.
Normalmente, el sensor debe montarse en un ángulo de 5° a 20° con respecto a la superficie del objeto, especialmente al analizar material brillante. Al analizar bordes, ranuras y muescas, el sensor debe estar alineado de manera que se detecte el reflejo directo cuando la muesca, la ranura o el borde entre en el haz de luz.
La familia de sensores diferenciales abre un nuevo capítulo en el mundo de los sensores. Las funciones patentadas permiten al usuario encontrar soluciones nuevas e innovadoras para detectar objetos, controlar tolerancias o comparar tamaños y posiciones de objetos. Gracias al fino rayo láser y la elevada insensibilidad al color del sensor, los objetos se detectan con precisión. En función de la tarea, están disponibles cinco sensores con diferentes funciones:
En el caso de la evaluación de nivel, los objetos se reconocen mediante su diferencia de altura (nivel) y se muestran en forma de señal de salida digital. El sensor evalúa la diferencia de altura positiva o negativa dentro de un período de tiempo determinado de máx. 5 ms. Si la diferencia de altura es superior al 50 % del valor programado, se emite en la salida un pulso de, al menos, 10 ms. En cuanto el valor sea inferior al 50 %, el sensor vuelve al estado APAGADO. Si las diferencias de altura dentro del período de tiempo son inferiores al 50 % del valor de programación (por ejemplo, fluctuaciones en la cinta transportadora), el sensor permanece en estado APAGADO.
Ventajas:
Con la evaluación mín./máx., los objetos se pueden controlar y supervisar mediante el contorno o la forma analizados. El análisis de los objetos se activa mediante una señal de control externa. Al final de una secuencia de detección, se evalúan los valores de medición detectados y se determina la diferencia entre el mínimo y el máximo. Si la diferencia supera una diferencia nominal previamente programada en el sensor, se muestra en forma de una señal ENCENDIDA. Dicha señal permanece activa hasta que se inicie una nueva secuencia de detección. Con el inicio, la salida vuelve al estado APAGADO. Si la diferencia es menor a la diferencia nominal, la salida permanece en estado APAGADO.
Ventajas:
Con la evaluación de tolerancia, se pueden controlar las tolerancias dimensionales de los objetos. En el caso de detección continua de las distancias de los objetos, se comprueba si todos los valores detectados superan o no alcanzan la tolerancia especificada. Si el valor se supera ni se alcanza, se emite una señal ENCENDIDA en la salida. Si la distancia permanece dentro de la banda de tolerancia, el sensor permanece en estado APAGADO.
Ventajas:
Con la evaluación de ventana, los objetos se pueden clasificar mediante una ventana de conmutación determinada. Para ello, la ventana de conmutación se define mediante un sencillo proceso de programación con un límite superior e inferior. Si un objeto se encuentra fuera de los límites definidos, se indica en la salida de conmutación.
Ventajas:
En el caso de una comparativa de 2 puntos, se comparan dos distancias que se detectan en dos momentos seleccionados específicamente. El momento se selecciona con una señal de sincronización. La primera distancia se detecta en el borde positivo de la señal y la segunda distancia en el borde negativo de la señal. Tras detectar la segunda distancia, el sensor evalúa la diferencia entre las dos distancias y la compara con la desviación máxima permitida. Si se supera, la salida pasa al estado APAGADO.
Ventajas:
En el caso de objetos brillantes o reflectantes, no puede producirse un reflejo directo sobre el receptor. Esto se puede evitar inclinando ligeramente el sensor.
Para obtener resultados de medición óptimos, el sensor debe montarse perpendicular al movimiento del objeto.