堡盟传感器可以精确记录各种不同的测量值。同时,在处理这些测量值期间,传感器还会生成其它重要信息。通过IO-Link等标准化数字通讯接口可获取以上信息,并显著优化业务流程。


优势一览

Teaser_Service_Support_IO-Link_Nutzen_EN.jpg
经济安全的连接方式
更多设置选项
各类附加数据
提高灵活性
快速更换传感器
操作简单安全

产品系列

配备IO-Link数字通讯接口、涵盖各种原理的堡盟传感器。 

IO-Link连接设备

什么是IO-Link?

MASTER_Teaser_Service_Support_Zchn-6820_600x338.jpg
使用IO-Link技术的系统架构示意图

IO-Link是一种国际标准化IO技术(IEC 61131-9)。借助该技术,无需依赖生产商,就可实现双向点对点数字化通信。为此,传感器需要通过标准化的3芯插拔式电缆连接至IO-Link主站。IO-Link接口适用于多种传感器技术,还可以集成至微型传感器中。

由于IO-Link主站允许连接多个传感器,因此通过独立的现场总线系统可将SPS连接至控制器。此外,IT系统与主站之间采用以太网连接(通过OPC UA协议),因此传感器到IT系统之间可实现直接通信。IO-Link主站既可安装在控制柜中,也可作为现场设备用于分散式安装。多家控制器供应商还提供IO-Link输入终端,因此IO-Link主站可直接连接到控制器上。传感器和主站之间的电缆长度最长20米,如需更长的连接,可通过将现场主站连接至现场总线系统来实现,从而大大提高连接灵活性。

IO-Link术语表

如需详细了解IO-Link的各项功能与定义,请点击下方链接:

转至IO-Link术语表

通过数字量传感器接口获取各类数据

数据是过程与产品优化的重要基础。借助O-Link,用户可获取各种重要数据:

Teaser_Service_Support_IO-Link_Datenarten_EN_835x335.jpg

工作模式

SIO模式和IO-Link模式
Positions-Anwesenheits-Sensorik_O500W_420x300.jpg

IO-Link主站的每个端口都可以在SIO模式(标准IO模式)或IO-Link模式下运行,因而它们能够处理来自所有传感器的信息。在SIO模式下,传感器的工作方式与传统传感器类似。测量值和开关状态通过数字量或模拟量输出发送至控制器。在IO-Link模式下,传感器的数字量输出用作双向串行接口,以便交换测量数据和诊断信息。在该模式下,参数也可以用于重新配置传感器。

该标准设置每个周期发送2字节的过程数据包,当然用户也可以选择更大的数据包(帧类型),甚至能够以相对较低的周期率,发送长达32字节的大数据包。

双重信号通道
Positions-Anwesenheits-Sensorik-O500W-420x300.jpg

 

 

 

某些传感器具有一个或多个独立于IO-Link通道的双重信号通道,用于传输额外的输入和输出信号。这有助于实现不同的系统设计。


IODD

每个IO-Link设备都带有设备描述,称之为IODD(IO设备描述)。其中包含了制造商、产品编号、功能等相关信息,用户可以轻松导出这些信息并进一步加以处理。每个设备(即传感器)都通过唯一的IODD及其内部设备ID进行标识。IODD包含多个文件:一个主文件和可选的外部语言文件(均为XML格式)以及图像文件(PNG格式)。 


应用领域


下载

手册 / 产品目录
回到顶部