27.03.2024

Baumer Software beschleunigt jetzt auch das Drehgeber-Engineering
CANOPEN_BSS_Adapter_EB360R_Monitor-Screen.jpg
So einfach geht das: Der kompakte Multiturn-Drehgeber EB360R, angeschlossen per USB-C CAN Adapter, überträgt Daten an die Baumer Sensor Suite.

Baumer Drehgeber für Mobile Maschinen sind bekannt für höchste Robustheit und Genauigkeit. Jetzt setzt der Sensorspezialist Baumer auch im Encoder-Engineering Massstäbe, indem er eine kostenfreie Software für einfaches Testen und Parametrieren von Drehgebern bereitstellt. Das für Industrieanwendungen etablierte Tool Baumer Sensor Suite (BSS) mit bereits über 6000 Anwendern ist nun auch für die Schnittstelle CANopen nutzbar. Die BSS ist eine PC-Software zur einfachen Evaluation, Auswahl und Parametrierung von IO-Link Geräten und neu auch Baumer CANopen Geräten. Damit erweitert Baumer den Anwenderkreis für eine smarte Lösung, die Ingenieuren die Arbeit erleichtert und ihnen kostbaren Zeitgewinn verschafft.

Neues Engineering-Erlebnis: Endlich sehen, was der Sensor sieht

Was bedeutet die Öffnung des Premiumtools Baumer Sensor Suite für CANopen für Entwickler? Kurz gesagt: Die BSS bringt komplizierte Sensordaten in eine leicht verständliche Ordnung. Die BSS ist ein intuitiv bedienbares Encoder-Cockpit, das Messwerte schnell erfassbar graphisch darstellt. Das ist vor allem bei der Parametrierung ein grosser Vorteil. Nutzer sehen und verstehen mit der BSS auf einen Blick, was der Drehgeber misst. Das nutzerfreundliche Design sorgt nicht nur für ein ungeahntes Engineering-Erlebnis, sondern bietet handfeste betriebswirtschaftliche Vorteile: Das einfache Setup und die selbsterklärende Bedienoberfläche machen Schluss mit umständlichen Messwertvergleichen und Parametrierung und verkürzen so Projektlaufzeiten. Die Drehgeber lassen sich im Handumdrehen per USB-C CAN Adapter von Baumer ohne weitere Spannungsversorgung an einen PC anschliessen, um in der BSS beispielsweise unkompliziert Node IDs einzustellen.

 Die Baumer Sensor Suite ist kostenlos als Download erhältlich und ab März 2024 nutzbar für viele Baumer Drehgeberfamilien und Neigungssensoren, die vor allem in Mobilen Maschinen zum Einsatz kommen: EAM580RS, EAM580R, EAM500R, EAM360R, EAM300, EAM280, EB360R, GIM360R u.v.a.

Weitere Informationen: www.baumer.com/a/baumer-sensor-suite


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben